iglidur i230是igus首款耐高温达110°C的用于制造工程塑料部件的3D打印材料
未来,3D打印的工程塑料部件将能够耐受更高的应用温度,如汽车发动机舱的温度等。目前,市面上的SLS打印材料在温度超过80°C时就有变形的危险。相比之下,igus新推出的粉末状材料iglidur i230能够耐受高达110°C的长期应用温度。此外,它还不含PTFE,耐磨性也比传统材料PA12高约80%。
igus塑料自行车的首个优化版本已经准备就绪,同时igus将在科隆建立自己的自行车生产基地
经过漫长的研发工作,工程塑料比例高达92%(其中回收材料占比很高)的igus自行车igus:bike终于进入量产阶段。来自荷兰的研发合作伙伴MTRL目前正与igus一起生产首批100辆自行车。与此同时,igus正在科隆总部建造自己的生产线,有望在未来两年内将产能提高到10000辆。自此,两家公司离实现其可持续发展愿景又近了一步,即将塑料废弃物转化为循环经济,并将其用于未来的城市交通中。
智能维护概念、低成本机器人、基于人工智能的在线工具:igus将在汉诺威工业博览会上展出用于免润滑和CO2中和工业和未来自动化的开创性解决方案
为了助力工业企业应对工业4.0转型和CO2中和生产等时代挑战,运动塑料专家igus将携“三重智能技术”亮相汉诺威工业博览会,即人工智能、塑料智能和科隆智能。本次的展品包括新一代的智能维护传感器技术和易于操作的AI支持的低成本机器人技术。此外,igus还将展出一款基于人工智能的应用程序,它可以在几秒内向设计工程师展示igus的免润滑运动塑料产品对于其应用的优化潜力。
chainflex高柔性电缆不使用PTFE和PFAS化学物质,有“不含PFAS”标签作为证明
与PFAS家族的化学品一样,某些聚四氟乙烯化合物(简称PTFE)被称作“永远的化学品”,可能对环境、人类和动物有害。因此,欧盟正在努力禁止这些物质的使用。通过为电缆粘贴“不含PFAS”标签,igus明确标示自己的chainflex高柔性电缆中不含有这些化学物质,为客户提供产品在欧盟禁令下的使用安全性。
德国亚琛工业大学的科学家们与igus联合进行了一项研究,该研究首次量化了使用igus的自润滑工程塑料轴承替代传统的金属轴承可以节省的成本:每年高达1400万欧元。此外,这项研究还首次计算了由此带来的环境影响(以喜力啤酒厂等公司为例)。
E2/000系列拖链,作为中等负载场合的标准拖链已经成功运用多年。在此基础上,易格斯通过不断地测试研发,于22年推出了新的E2.1系列,以期更好的优化拖链性能。
随着经济全球化和互联网的发展,B2B(Business-to-Business)的商业模式迅速崛起。越来越多的客户选择在网上购买电缆。与此同时面临的问题是:如何简单地在线找到合适的产品,并确保适配已有的系统?
igus vector奖评选活动启动报名,欢迎来自全球各地的工程师团队参与评选。这是第九届vector奖评选,本活动旨在对由高性能工程塑料制成的拖链系统和电缆的创新大胆的应用予以表彰。获胜者将有机会赢取最高5000欧元的奖金。
在世界日益全球化的今天,服务变得越来越重要。比如说您家的烤箱有问题,品牌是德国的,幸运的是,产品说明上有写每个国家的服务号码。当您拨通后,大概率是机器人的呼叫中心,经过漫长的信息确认后,你终于被通知
无颗粒、零磨损是无尘室应用的首要任务。
为此,易格斯研发出专攻耐磨材料的新品E6J系列拖链。新系列沿用了原E6系列的结构特点及规格尺寸,因此可以在原系列上进行升级而无需整根替换。