igus为其ISO 1级拖链系列e-skin flat新增了单腔的、带支撑拖链的版本,可以实现更长的架空行程
继续阅读……
易于安装且重量减轻50%的拖链,由钢和工程塑料制成,并新推出大型尺寸
Gildemeister Italiana S.p.A.凭借独特的拖链系统获得一等奖
经测试,chainflex Profinet高柔性电缆可在运动应用中可靠传输数据
免润滑的耐磨工程塑料iglidur I8-ESD可以经济高效地制造耐用的特殊零件,且没有最小起订量
适用于拖链的定制装配电缆readycable,可在紧凑的安装空间中安全传输能量和数据。
基于在线使用寿命计算器,用户能了解拖链的正常运行寿命,并获取质保证书
isense 滑动轴承可及时发现磨损并发出机器故障警告
Fraunhofer IPA建造新测试实验室,以加速开发适用于无尘室的高性价比运动塑料部件。(来源:igus GmbH)
实现更低成本的长行程安全供能,是igus开发第5代自滑行拖链的目标。这款供能系统是专为内部物流和起重机应用中的水平运动而设计的。