关键词:

iglidur J

新品E6J系列拖链:采用适用于无尘室的耐磨材料iglidur J

Jen Chen | 7 10 月, 2023

无颗粒、零磨损是无尘室应用的首要任务。

为此,易格斯研发出专攻耐磨材料的新品E6J系列拖链。新系列沿用了原E6系列的结构特点及规格尺寸,因此可以在原系列上进行升级而无需整根替换。

继续阅读……

Are plain bearings with thick walls advantageous in heavy-duty applications?

Yvan Cao | 1 3 月, 2022

Metallic plain bearings with relatively thick walls (conforming to DIN 1850, for instance) are used in many heavy-duty applications in agricultural engineering and construction machinery…

继续阅读……

易格斯滑动轴承

工程塑料滑动轴承跟哪些轴配合最佳?

Ahren Xia | 5 3 月, 2021

在包装、食品和饮料行业中使用到很多不同材料的光轴。如果需要经济高效的解决方案,一般使用轴承钢轴。如果轻量化比较重要,可以使用铝合金轴。如果应用是在潮湿的环境中或采用化学介质进行强力清洁,则轴的耐腐蚀性很重要,不锈钢是一个很好的选择…

继续阅读……

食品机械

运行中存在盐或糖……必须注意什么?

Ahren Xia | 23 12 月, 2020

食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……

继续阅读……

重载螺母JGRM

GJRM——Heavy-duty thread

Kevin Huang | 22 9 月, 2020

Can the heavy load be combined with threads? What are t […]

继续阅读……