关键词:

高性能工程塑料

high performance polymer

首批100辆igus自行车上路

Jen Chen | 17 4 月, 2024

igus塑料自行车的首个优化版本已经准备就绪,同时igus将在科隆建立自己的自行车生产基地

经过漫长的研发工作,工程塑料比例高达92%(其中回收材料占比很高)的igus自行车igus:bike终于进入量产阶段。来自荷兰的研发合作伙伴MTRL目前正与igus一起生产首批100辆自行车。与此同时,igus正在科隆总部建造自己的生产线,有望在未来两年内将产能提高到10000辆。自此,两家公司离实现其可持续发展愿景又近了一步,即将塑料废弃物转化为循环经济,并将其用于未来的城市交通中。

继续阅读……

二次注塑成型

iglidur滑动轴承可以应用于二次注塑成型么?

Ethen Liang | 22 12 月, 2020

汽车工业的创新发展需要更加先进的生产制造工艺,尤其是在多部件集成的情况下,单个零件的注塑成型已逐渐发展出所谓的混合或2C(Two Component)二次注塑成型……

继续阅读……

免维护的3D打印夹具使包装设备更加高效

Ahren Xia | 11 12 月, 2020

当雄鹰抓取猎物时,它可以在闪电般的移动过程中根据猎物的大小快速调整自己的夹爪。这种灵活性对于包装行业只能是一种梦想。但是,使用由iglidur线材制成的坚固而又轻巧的塑料夹具,可以实现成本节约85%,速度提高70%…

继续阅读……

special vehicle driver view

3D打印用于福祉车加速环

Lynna Liu (刘银) | 6 5 月, 2020

加速环,是Kempf公司为那些无法使用双腿开车的人设计的手动加速装置,为了适配越来越多下方扁平的方向盘,Kempf开发了新一代的“Darios 211”产品,它由211个相同滑动件组成,为了使这件滑动件既能牢固安装,又能在包覆了皮革的加速环上灵活滑动,其造型复杂独特,考虑成本和性能优势,kempf选择了iglidur®I3材料3D打印方案。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18