关键词:

农业机械

Agricultural machine

工程塑料轴承如何避免农机故障?

Yvan Cao | 5 9 月, 2022

据了解,2020年国内拖拉机的故障率为130%,而收割机故障率达到了300%,甚至出现了故障率1500%的情况。好家伙,莫非这台农机不是在维修,就是在去维修的路上?

继续阅读……

壁厚更厚的滑动轴承在重型应用中是否有优势?

Yvan Cao | 1 3 月, 2022

壁厚更厚的滑动轴承在重型应用中是否有优势?我的答案是否定的…

继续阅读……

轴生锈corrosion

假设户外条件下使用滑动轴承,如何正确选择匹配的销轴?

Yvan Cao | 28 10 月, 2020

如果没有了润滑,存在哪些可替代的轴材料或表面处理方法满足抗腐蚀要求?例如:不锈钢轴、
轴“氮化处理”、轴“氮碳共渗”、轴“镀硬铬处理”……

继续阅读……

application variety

什么是农业机械的最佳滑动轴承?

Yvan Cao | 21 10 月, 2020

正如每种食物的种类繁多,每种食谱都有很多一样,滑动轴承种类繁多。 正如有数百种适用于普通炖牛肉的配方一样,专门用于塑料轴承的制造商的产品范围也千差万别:使用增强纤维,使用聚四氟乙烯,不使用有机硅,耐化学药品,重负荷等。 但是我什么时候应该使用哪个轴承?我们所说的“农业机械”是什么意思?

继续阅读……

重载应用条件下-轴和滑动轴承的使用寿命最大化研究

Yvan Cao | 30 9 月, 2020

磨损与摩擦值需要从整体角度评估。为了优化寿命,轴和轴承材料需要完美协调,这是当下轴承生产商的主要挑战。同时,为了避免轴表面磨损、生锈,通常有多种轴表面处理方法,它们各自具有优点和缺点,本篇将进行对比介绍并结合iglidur®系列产品得到最适合您的应用的工作组合。

继续阅读……

滑动轴承的密封可以有哪些方式?

Sebastian | 24 4 月, 2020

问题:只要使用iglidur自润滑塑料轴承,是不是任何情况都不用加润滑油?
不是。润滑剂不仅增加成本、需要维护,运行时会黏进大量砂石颗粒加速磨损,但易格斯并不建议您在极其脏污的环境下放弃润滑剂,或者,考虑一下增加密封?

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18