关键词:

润滑脂

lubricating grease

如何延长滚珠轴承的使用寿命?

Daniel Chen | April 1, 2021

来自许多来源的异物会污染润滑剂。例如,少量的灰尘,污垢或沉积物污染油膜后增加了轴承磨损的程度。机器的运行受损或机器停止运转提高了大量成本。就杂质的参数而言,尺寸、浓度和硬度的任何增加都会影响轴承的磨损。

继续阅读……

no lubrication

滑动轴承的维护…免维护与干运转是相同的吗?

Yvan Cao | November 11, 2020

通常轴和基座孔都是暴露在外的,如果没有油脂,可能会导致腐蚀问题。 在这种情况下,应“不时”涂抹一些润滑脂。 这并不是润滑轴承,仅确保防护轴与基座孔不被腐蚀。所以并不是干运行,而是免维护。

继续阅读……

滑动轴承的密封可以有哪些方式?

Sebastian | April 24, 2020

问题:只要使用iglidur自润滑塑料轴承,是不是任何情况都不用加润滑油?
不是。润滑剂不仅增加成本、需要维护,运行时会黏进大量砂石颗粒加速磨损,但易格斯并不建议您在极其脏污的环境下放弃润滑剂,或者,考虑一下增加密封?

继续阅读……