How Can We Help?
TW系列01直线滑块总是 要求滑块和导轨之间具有最小间隙。他们具有预设间隙, 以即装即用的状态交付。
装配
- 必须将TW系列12直线滑块推到 硬质阳极氧化TS-01导轨上。
- 现在 可以使用滑块了。
间隙调整
- 如果需要,可以单独调整轴承间隙。
- 之后,必须用扳手拆卸锁紧螺母。
- 使用1.5毫米的内六角扳手可以将轴承间隙减小(-)或增大(+)。
- 现在必须再次检查已设置的轴承间隙。

- 如果设置的间隙符合要求, 所有锁紧螺母都要拧紧。
- 滑块即可使用
* 如果间隙设置得太小, 导向滑块就会卡住,则不能只松开调节螺丝。 松开螺丝后,按下螺丝对面的 重置按钮, 以再次释放滑动元件。 为此,使用以下尺寸的内六角螺栓:2.5毫米用于TW-12-15/TW-12-20, 3毫米的用于TW-12-25/TW-12-30。
具体做法如下: