Tag: 行程

如果架空长度过长怎么办?

Marco Thull | 23 7 月, 2019

如果根据FLG图(填充重量、行程)超出了系列的架空长度,则可以使用以下选项。 选择一个较为稳定的拖链。 例子: […]

继续阅读……

应该在拖链中留出多少间隙空间?

Marco Thull | 17 7 月, 2019

要布线在拖链中的电缆和软管需要留有足够的间隙空间。 需要以下空间储备: 圆形电缆   &n […]

继续阅读……

直线架空运行和安全塌腰架空运行有何区别?

Phillip Hagedorn | 17 7 月, 2019

由于拖链依赖于填充重量,因此我们对架空长度的三个阶段进行了区分: 01) 架空长度——直线 FLG 如果拖链的 […]

继续阅读……

什么时候使用活动式接头,什么时候使用固定式接头?

Marco Thull | 15 7 月, 2019

一般标准配置为活动式接头。在活动式连接中,接头和第一个链节可以转动。 固定式接头用于垂直的应用中——在这种应用 […]

继续阅读……

什么是拖链的上段?

Marco Thull | 15 7 月, 2019

上段是拖链的上段运行部分。 在水平直线运动中,上段的长度不断发生变化。 因此,在水平应用中,必须考虑最大的上段 […]

继续阅读……

什么是拖链的下段?

Marco Thull | 15 7 月, 2019

下段指的是靠在支撑板上运行的部分。 在水平直线运动过程中,下段通常靠在支撑底座上。 如果上段延长,那么下段就会 […]

继续阅读……

如何实现垂直运行?

Marco Thull | 10 7 月, 2019

借助e-spool – the slipring-free cable reel – 易格斯根据不 […]

继续阅读……