QWE直线滑块的安装及间隙调整

Michael Hornung | July 10, 2019

QWE直线滑块的安装及间隙调整

你在这里:
< 全部话题

QWE直线滑块配有运输固定装置,同时大大简化了安装。 建议保留该固定装置,以便将来拆卸。

装配

  1. AWMQ硬质阳极氧化,通过滑块推动抗扭矩导轨。 当此操作完成时, 运输固定装置被推出。 (拆卸时,将运输固定装置插入 与导轨相连的滑块)
  2. 现在可以使用安装好的滑块了

间隙调整

  • 如果需要,可以单独调整轴承间隙
  • 为此,必须拆除两端的3个保护帽
  • 然后,用扳手松开锁紧螺母
  • 使用1.5毫米的内六角扳手可以将轴承间隙减小(-)或增大(+)。
  • 三个调整点的轴承间隙调整完毕后,必须检查整个轴承组的间隙。
  • 如果设置的间隙符合要求,则拧紧所有锁紧螺母并重新戴上保护帽
  • 滑块即可使用

https://www.igus.com.cn/info/square-linear-guide-drylin-q

您已经发表过意见了!
Previous 30秒内在导轨上更换轴承
Next TW-01直线滑块的安装及间隙调整

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

安装 直线滑块

时事通讯:

立即选择一个主题