类别: 滚珠轴承

滚珠轴承的安装尺寸如何标准化?

Russel He | April 8, 2020

许多 滚动轴承都是密封型的。 根据 轴封的原理进行密封。可能有以下制造商专用密封名称: Z = 带间隙密封的单侧金属板盖盘 ZZ/2Z = 如上所述,带间隙密封的两侧金属板盖盘 RS = 单侧研磨橡胶密封 LB = 如 上所述 2RS = 如上所述,两侧研磨橡胶密封 LLU = 如 上所述,非接触式两侧橡胶密封 EE = 如 上所述,从两侧接触研磨 RZ = 单侧,非接触橡胶密 LB = 如 上所述 2RZ = 如上所述,双侧,非接触橡胶密 LLB = 如上所述 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

安装滚珠轴承时,必须考虑什么?

Russel He | April 8, 2020

(安装建议) 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

什么时候应该使用滑动轴承——什么时候应该使用滚动轴承?

Russel He | April 8, 2020

与滑动轴承相比,滚动轴承的优点 与滑动轴承相比,滚动轴承的缺点 ——低摩擦,因此低热研发——无粘滑效应(启动扭矩略大于操作扭矩)——低润滑要求——几乎不需要任何保养和维护——良好的标准化和尺寸原则,因此易于更换——无需建设性修改即可改变方向 ——对静止和低速时的冲击和振动敏感——限制最大速度和使用寿命——对积尘敏感——昂贵的结构——较高的噪音水平 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

滚珠轴承有什么用?

Russel He | July 30, 2019

如果没有滚珠轴承,世界就不会正常运转,不是吗? 有时候你只是看到了这个世界的表面。 万物 都在生长和发展。一切都在运转。 一切 都被看作是不言而喻自然发生的。 然而,很少有人会想到这样一个技术奇迹: 滚珠轴承。我们每天 都在生活中用到它。 无论是骑自行车、火车、公交车还是汽车去上班。 所有的交通工具都有滚珠轴承。 而且 在厨房用具、健身器材或是在晚上的 保龄球馆——到处都有滚珠轴承的影子! 随着蒸汽机的发展和工业化的开始,滚珠轴承已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。 滚珠轴承也称为滚动轴承。 与滑动轴承中的润滑相比, 它们是内圈和外圈之间的滚动体减少摩擦阻力 的轴承。 它们用作 轴线和轴的固定件,根据设计,它们吸收径向 和/或轴向力,同时使轴或安装在轴上的 部件(如车轮)能够旋转。[1] [1]来源: Bernd Künne:机器元件介绍——设计、计算、 设计。 第二版。 Teubner, 2001, S. 147 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

滚珠轴承应该涂润滑脂吗?

Russel He | July 30, 2019

谁不知道这个问题呢?安装金属滚珠轴承时, 手指上应始终有润滑脂或润滑油。 但是没有它有可能吗? 当然可能了! 例如,使用塑料制成的无润滑滚珠轴承。 与金属不同,5,000 rmp以上的高速 确实无法实现,但只有少数应用需要以如此 惊人的速度旋转。大多数应用通常是低负载和低速度的。塑料球轴承在液体介质(如水,甚至化学品)中使用时 总是令人印象深刻。 但即使在高温高达 150°C的应用中,塑料球轴承也可以是一个较好的选择。 此外, 比起金属轴承,这种轴承在易于移动方面的优势也相当大。 它们以明显较低的分离扭矩运行,因此不必克服润滑剂的阻力。 此外,它们 非常轻,根据要求还可用于玻璃球,因此完全 无金属和无磁性。 另一种无润滑的可选产品是由工业陶瓷制成的滚珠轴承。 陶瓷材料通常非常耐磨、耐腐蚀、耐温、重量轻、坚硬和电绝缘——所有这些都非常有利于在滚动轴承中使用。 尽管与金属材料相比成本要高得多,但是氮化硅、碳化硅和氧化铝等工业陶瓷很早就已成为轴承材料。 然而,在许多情况下,由于成本原因,它们迄今只在陶瓷的优势非常重要的应用领域内使用,而购买者也并不因较高的采购成本而却步。[1] 与上述备选方案相反,金属滚珠轴承必须进行润滑。如果没有润滑,这些轴承在使用过程中由于摩擦力大和缺乏冷却会很快生锈和变形,最坏的情况是会导致轴承堵塞。 必须对其进行润滑,特别是对密封滚珠轴承来说,否则塑料或橡胶密封就会变得能够渗透,使润滑脂泄漏,导致轴承干运行。 虽然不生锈的不锈钢滚珠轴承不会腐蚀,但它们比塑料滚珠轴承要贵得多。 [1] Source: https://www.maschinenmarkt.vogel.de/risiken-von-keramiklagern-werden-oft-ueberschaetzt-a-403943/ 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

金属,塑料,陶瓷——何时使用哪个滚珠轴承?

Russel He | July 30, 2019

金属滚珠轴承主要应用于大多数传统的机械工程应用中。 它们在全球销量排名第一,适用于大量不同的机械工程应用。 然而,除了负载轴承和速度外,当对轴承提出更多要求时,总是会触碰到使用极限。例如,这适用于食品工业或医疗技术等各个部门。 与食物接触的适宜性或洁净室使用的适宜性等规格在此具有决定性作用。 为此,设备制造商通常需要依据欧盟标准10/2011或FDA(美国机构:食品和药物管理局)获得食品认证。 塑料的优点在于材料的多样性。 因此,可以为最多样化的 应用选择不同的基聚合物,这些基聚合物就其 规格而言正好适合应用。 因此,近年来,POM(聚甲醛)、PP(聚丙烯)、PEEK(聚醚醚酮) 等基础聚合物和其他 塑料相继问世。 塑料滚珠轴承适用于 以下行业和应用: 食品业 –>食品接触 医疗技术–>FDA符合性 化学业–>耐化学品 纺织工业–>无脏污和灰尘附着 真空/高温–>润滑剂无损坏 特殊应用,如MRI- >无金属(磁共振成像)或金属探测器 用于塑料和陶瓷,水性介质如 润滑剂。 通过适当的结构设计,摩擦系数 可以稳定在0.1甚至更低的水平。 它的磨损 很低,因此通常可以达到很长的使用寿命。 就承载能力和可达到的速度而言, 塑料和陶瓷与金属相比都有缺点。 无论金属材料的种类如何,金属都具有 良好的硬度和柔韧性。 另一方面,塑料更 柔软,变形速度也更快(尤其是在高温下)。 虽然 陶瓷非常坚硬,但它们的柔韧性也最低,在冲击载荷下会迅速 断裂。 此外,陶瓷和塑料的散热量 比金属的要小。因此,它们在最大可实现速度方面 也受到限制。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……