对于滑动轴承的粘合有什么建议?

Lars Butenschön | 11 7 月, 2019

Skip to main content
你在这里:
< 全部话题

在标准情况下,针对强力胶(例如Loctite 401)我们也有丰富的经验。 对于像iglidur J这样的难以粘合的材料,使用双组分系统(例如Loctite 406和Primer 770)可取得更好的效果。 对于涉及高温方面的应用,我们在环氧树脂系统(例如Hysol)方面已经取得很好的经验。
此外,无论使用何种强力胶,都必须彻底清洗工件,使其无油脂。 例如,可以用专业的清洁剂来清洁,也可以用简单的快速除油器来完成。使接触面粗糙化也会增强附着力。
一般来说,粘合只能作为辅助措施,不能完全取代压配合。

您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

滑动轴承

时事通讯:

立即选择一个主题