什么时候应该使用滑动轴承——什么时候应该使用滚动轴承? Russel He | 8 4 月, 2020 Skip to main content How Can We Help? Search 创建于8 4 月, 2020上次更新时间:8 4 月, 2020通过Russel He 你在这里: 主要 滚珠轴承 什么时候应该使用滑动轴承——什么时候应该使用滚动轴承? < 全部话题 与滑动轴承相比,滚动轴承的优点与滑动轴承相比,滚动轴承的缺点——低摩擦,因此低热研发——无粘滑效应(启动扭矩略大于操作扭矩)——低润滑要求——几乎不需要任何保养和维护——良好的标准化和尺寸原则,因此易于更换——无需建设性修改即可改变方向——对静止和低速时的冲击和振动敏感——限制最大速度和使用寿命——对积尘敏感——昂贵的结构——较高的噪音水平 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于8 4 月, 2020上次更新时间:8 4 月, 2020通过Russel He 你在这里: 主要 滚珠轴承 什么时候应该使用滑动轴承——什么时候应该使用滚动轴承? < 全部话题 与滑动轴承相比,滚动轴承的优点与滑动轴承相比,滚动轴承的缺点——低摩擦,因此低热研发——无粘滑效应(启动扭矩略大于操作扭矩)——低润滑要求——几乎不需要任何保养和维护——良好的标准化和尺寸原则,因此易于更换——无需建设性修改即可改变方向——对静止和低速时的冲击和振动敏感——限制最大速度和使用寿命——对积尘敏感——昂贵的结构——较高的噪音水平 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!