igus缠绕式耐磨滑动轴承可减小高负载应用带来的磨损
Jen Chen | 27 12 月, 2021
在测试中,免润滑且免维护的高负载轴承iglidur TX2的耐磨性能比过去的重载解决方案提高了3.5倍
针对工程机械和农业行业的高负载应用需求,igus现推出一款新型耐磨轴承解决方案iglidur TX2,它无需润滑即可长期使用。即使是小型挖掘机,一般每年仍需消耗50升润滑剂。缠绕式滑动轴承的径向承载力非常大,在测试中当负载表面压力超过100 MPa时,其耐磨性相较于TX1方案提高了3.5倍。
对于工程机械和农用车辆来说,轴承需要每天在建筑业或采矿业作业的严峻工况下运行。例如寒冷、高温、灰尘和污垢等,这些对轴承支承点的损伤都非常大。来自运动塑料专家igus的滑动轴承技术,是一种常见的替代金属的解决方案。TX2缠绕式滑动轴承内层使用到的另一款材料,属于可用注塑成型工艺的高负载系列材料。
高负载,低磨损
由高强度的线材织物制成的耐磨滑动轴承外层部分,适用于高负载应用。在高负载工况下,这款特殊交织设计的高强度部分可以承受很大的压力,最大抗压强度可达400 MPa。这款新材料已经在占地3800平方米的igus测试实验室的室内外测试台上进行了大量测试。配合硬铬轴的轴测试表明,iglidur TX2的耐磨性是标准高负载材料iglidur TX1的3.5倍左右。与所有iglidur滑动轴承一样,由iglidur TX2材料制成的轴承也满足自润滑、干运行要求。这样可以避免灰尘粘附在支承点上,降低了维护和维修的成本,也减少了由于润滑不足而导致的机器故障。 此外,这款材料还耐高温,耐化学品性和耐潮湿环境,因此制成的滑动轴承也可用于许多其他领域。其耐腐蚀和耐海水侵蚀的特点,适用于海工的环境工况。该材料制成的轴承直径最大可达2800毫米。在开发之初,iglidur TX2就考虑到了在水下和陆上应用中的可持续性。德国igus公司iglidur滑动轴承技术部负责人Stefan Loockmann-Rittich解释说:“我们通过设备商了解到,即使是小型挖掘机,每年也要消耗50至60升的润滑剂。所以,免润滑的iglidur TX2轴承可以带给用户至少三个好处:首先,无需润滑油或润滑脂,节省了润滑成本;其次,这也节省了维护时间;其三,避免了润滑剂释放到环境中,保护了环境。” iglidur TX2已作为标准产品系列上架,现货供应的产品直径可选范围为20至80毫米。

免润滑的高负载耐磨解决方案iglidur TX2使用寿命长,可节省成本,适用于建筑行业和农业机械。(来源:igus GmbH)