通过可靠的部件降低自动售货机的成本
Ahren Xia | 20 7 月, 2021
无论是办公室的零食售卖机、商场的自助回收设备,还是街上的自动取款机,如果可能,他们都必须一周7天一天24h不间断地提供服务。对于自动售货机制造商来说,这本身就是一个很大的挑战。因为客户不愿等待,而且当他们付钱后,也不会容忍任何错误。另一个困难来自自动售货机运营商的要求:”自动售货机必须具有成本效益。”
因此,它只能花费的很少,但是必须达到一个高质量标准。在质量不被降低甚至提高的情况下,如何降低成本呢?

持续运行是最重要的
为了这个目的,我们首先要考虑自动售货机的构造。一般来说,自动售货机包括图像用户界面,支付系统,执行活动的机械部件和将所有内容组合在一起的软件。
软件控制硬件,但是软件在没有硬件的情况下无法存在。因此软硬件相互高度依赖。而理想的情况下是软件最好只编写一次,如果机器在开发后不再更改,则软件不需要任何其他的支出和花费,这个和硬件部件是不同的。在最坏的情况下,较高的容量利用率,波动的环境影响或者顾客的不正当操作都会导致机械部件的失效并最终导致机器的停机。
为了避免这种情况发生,用户喜欢使用来自易格斯的耐磨运动塑料。这些产品本身具备的特性使得它们特别适合在自动售货机中使用。与自动售货机一样,它们的特点是具有成本效益和多功能性。开发人员可以依靠现货供应的一系列产品。这种免维护的系统无需使用润滑油即可实现一周7天一天24h无间断的平稳运行。
可靠的 24/7 全天候运行,无需维护
即使在世界上最偏远的地方也可以发现自动售货机的身影。它们经常被摆放在人员相对较少的地方并且很少被维护。这意味着它们必须全天候无间断的工作,否则运营商无法营利。为了防止机械部件意外的失效,易格斯为所有的产品提供在线寿命计算工具。计算工具无需注册,并且免费对所有人开放。在输入使用参数后,会出现推荐的产品及相应的使用寿命。为了这个目标,该工具借鉴了易格斯在其内部3800m^2的实验室中产生的上百万次的测试数据。
在规定的磨损限制下,所有的产品都是免维护的。为了实现这个目标,易格斯将固体润滑剂与基础聚合物和复合材料均匀混合。从而保证产品的线性磨损模式,不会产生意外和维护。这样就可以节省时间和金钱。
技术不总是昂贵的
现成的易格斯线性机器人已经常用于自动升降系统。它们可以单独配置,而不会变得比标准线性机器人更昂贵。由于线性机器人具有模块化设计,因此可以灵活调整,并实现经济高效的完整解决方案,以便直接安装。
如果您最终决定自己动手设计研发一台全新的自动售货机,易格斯愿为您提供一套设备上能用到的所有部件。