如何延长滚珠轴承的使用寿命?
Daniel Chen | 1 4 月, 2021
—免润滑剂,防止污染并延长使用寿命的滚珠轴承
受污染的润滑剂是导致轴承损坏的主要原因之一,并且通常是导致轴承寿命提前终止的主要因素。大约 70% 的轴承故障是由润滑剂问题引起的,例如润滑剂污染(25%),不正确的润滑剂(20%)或润滑剂太少(14%)。
如果滚珠轴承在清洁的环境中运行,则只有在(计算出的)使用寿命将尽时,滚珠轴承才会失效。系统的污染对球轴承的使用寿命有相当大的影响。
来自许多来源的异物会污染润滑剂。例如,少量的灰尘,污垢或沉积物污染油膜后增加了轴承磨损的程度。机器的运行受损或机器停止运转提高了大量成本。就杂质的参数而言,尺寸、浓度和硬度的任何增加都会影响轴承的磨损。
水对轴承系统危害极大,甚至水基液体(例如水-乙二醇混合物)也可能造成污染。这是因为即使机油中只有1%的水也会对轴承的使用寿命产生不利影响。如果没有合适的轴承密封件,水分会渗入系统并导致腐蚀,甚至在现有的微裂纹处引起氢脆。重复的变形应力会导致额外的微裂纹,从而使水分有机会渗透到材料结构中。
为了使滚珠轴承在使用寿命方面获得最佳效果,轴承润滑剂必须清洁,因为即使市面上最好的润滑剂也只能在无污染物的情况下保护轴承不受损坏。
igus的xiros聚合物滚珠轴承:100% 免润滑

您会看到当使用润滑剂时会遇到一些问题。试着停止不断地添加润滑或花费大量成本来寻找合适的润滑剂吧,我们的xiros聚合物滚珠轴承100%免润滑,并确保在您的应用中保持免维护状态,顺畅运行。多年来,许多客户已经从我们的“降低成本,延长使用寿命”的承诺中受益,并在其应用中一直依赖igus聚合物滚珠轴承的众多技术优势。