关键词:

插入式连接器

如何实现能源供应系统的即插即用

Jen Chen | 31 3 月, 2023

你肯定熟悉传统的能源供应系统。每条电缆的两端都有一个插入式连接器。液压软管两端都有接头,而气动软管则有软管连接器。

我们暂时先关注电缆吧。为确保功能可靠,每根电缆两端必须带有连接器再接入系统中。

如果电缆端使用圆形端子或线束端套管等元件代替连接器,这些电缆端必须要直接连接。使用端子座或螺丝螺母等连方式,可以实现这一点。在系统安装过程中,需要经常连接和断开各个接口。随着安装的进行,系统将不断扩展,添加新的组件。机器的接口通常难以插拔,这使得插入/拔出连接器变得困难。

继续阅读……

如何使用适配器来减少停机时间?

Jen Chen | 31 3 月, 2023

你听说过自动停车系统吗?

自动停车系统使用输送技术将车辆垂直/水平地放到停车位置。有两种类型的自动停车系统:

半自动系统
全自动系统

半自动系统需要用户在系统内部不断按按钮控制停车过程,而全自动系统则不需要用户进入停车系统内部。这里复制了自动高空仓储系统的功能原理和控制逻辑。在全自动化系统中,用户将车开进入口区域的可移动平台上,然后获得一个停车票,自动停车就将开始运作。系统会对车辆进行称重和测量,随后使用移动装置或起重机将其自动移动到合适的停车位置。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18