关键词:

drylin R

小空间安装的直线导向系统

适用于极小安装空间的直线导向系统

Ahren Xia | 29 12 月, 2020

易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……

继续阅读……

食品机械

运行中存在盐或糖……必须注意什么?

Ahren Xia | 23 12 月, 2020

食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……

继续阅读……

Angular compensation

Angular compensation in rail vehicle construction

Kevin Huang | 10 8 月, 2020

Whether in a welded construction of a road/rail vehicle […]

继续阅读……

Angular compensation

轨道车辆制造中的角度补偿

Kevin Huang | 21 7 月, 2020

无论是在公路/铁路车辆的焊接结构中,还是在双层火车的内部;在任何地方都可能会 有公差的问题,这要求您能够对其进行补偿。尤其对于直线运动、 摆动或 转动的正常运行是十分重要的。

继续阅读……