关键词:

耐腐蚀

xiros

泳池干净的秘密–xiros®在泳池清洁设备的应用确保泳池的清洁度

Daniel Chen | 31 12 月, 2020

越来越多的人喜欢在家里度过假期。夏天,当温度超过30°C的极限,唯一的帮助就是跳入泳池。但是游泳池爱好者知道花园里游泳池的问题:秋天和冬天留下的印记不会消失。污垢,叶子和苔藓积聚,清洁是一项艰巨的任务。很多泳池爱好者会说:我需要一个游泳池清洁工……

继续阅读……

应用在水下的滚珠轴承: xiros®工程塑料滚珠轴承VS金属轴承

Daniel Chen | 30 10 月, 2020

易格斯在德国科隆拥有全球最大的运动塑料应用测试实验室,每年约进行12,000次测试,其中包括在最不利的条件下对各种各样的材料进行测试。在目前的测试中,xiros®滚珠轴承在盐水测试中与其金属同类产品竞争。那么,结果如何呢?

继续阅读……

建筑的通风、防火、排烟系统 封面

iglidur在风阀类产品中应用的优势

Yvan Cao | 1 6 月, 2020

高楼大厦中存在“看不见”的管路——空调换气系统以及防火安全系统,它们协同调节温度,保证建筑良好的空气环境,或者降低火灾中财产损失,或者保障人身安全。阀,是系统的关键组成部分,本文将向您介绍iglidur工程塑料轴承在风阀类结构中的应用,让您了解易格斯产品如何帮助提升免维护性能,进一步提高产品可靠性,在降低成本的前提下,我们还能提供结构设计优化后的轴承,使安装更加便捷。

继续阅读……