滑动轴承间隙过大/过小或尺寸存在偏差

Lars Butenschön | 9 7 月, 2019

Skip to main content
你在这里:
< 全部话题

如果是iglidur 滑动轴承,适当的轴承间隙都是自动设置的,除非 另有约定, 比如, 定制的特殊产品,是在 压装后设置的。这种间隙是由滑动轴承(E10、 F10或D11,视材料而定)的公差和轴的公差(应为 H9)而造成的。在易格斯 质量检测的框架下,通过销规把滑动轴承压入到一个具有H7公差的基座内。

尺寸偏差和轴承间隙的常见原因是

——   外壳孔/轴 的公差错误或制造错误

——   外壳孔内有毛刺

——   使用不合适的测量仪器 进行测量(例如 ,使用滑动卡尺测量)

——   水分的作用 (吸湿性高的物料)

——   由于温度超过 建议的 最高温度而引起的变形

然而,是否存在偏差?欢迎联系我们,我们很乐于为您提供建议。

您已经发表过意见了!

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

尺寸偏差 滑动轴承

时事通讯:

立即选择一个主题