是否有符合ESD或ATEX要求的滑动轴承? Lars Butenschön | 9 7 月, 2019 Skip to main content How Can We Help? Search 创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 是否有符合ESD或ATEX要求的滑动轴承? < 全部话题 根据ATEX中所描述的定义,iglidur滑动轴承是不需要认证的零部件。这就意味着iglidur滑动轴承不需要任何相应的证书。 然而,ATEX应用的设备和系统必须经过测试,因此,从技术角度来说,ATEX的要求也适用于滑动轴承。对于ATEX和ESD应用,我们推荐导电的iglidur 材料,即 表面阻抗小于10的材料。12 Ω. 我们的滑动轴承目录中提供了iglidur产品的详细价值和一些有用的概述。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 是否有符合ESD或ATEX要求的滑动轴承? < 全部话题 根据ATEX中所描述的定义,iglidur滑动轴承是不需要认证的零部件。这就意味着iglidur滑动轴承不需要任何相应的证书。 然而,ATEX应用的设备和系统必须经过测试,因此,从技术角度来说,ATEX的要求也适用于滑动轴承。对于ATEX和ESD应用,我们推荐导电的iglidur 材料,即 表面阻抗小于10的材料。12 Ω. 我们的滑动轴承目录中提供了iglidur产品的详细价值和一些有用的概述。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!