可以将iglidur滑动轴承用于重载吗? Lars Butenschön | 9 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于9 7 月, 2019上次更新时间:11 9 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 可以将iglidur滑动轴承用于重载吗? < 全部话题 这就取决于您对重载的定义了。 “重载”一词有什么含义取决于不同的观点。一般来说,塑料的强度不如钢和与钢类似的材料。 尽管如此,iglidur材料已经被证明了它们在负载超过150 MPa (直径为20 mm,长度为20 mm的滑动轴承上的近似负载为6 t)的承载点的价值。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于9 7 月, 2019上次更新时间:11 9 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 可以将iglidur滑动轴承用于重载吗? < 全部话题 这就取决于您对重载的定义了。 “重载”一词有什么含义取决于不同的观点。一般来说,塑料的强度不如钢和与钢类似的材料。 尽管如此,iglidur材料已经被证明了它们在负载超过150 MPa (直径为20 mm,长度为20 mm的滑动轴承上的近似负载为6 t)的承载点的价值。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!