triflex R管线包是如何组装的?

Marco Thull | 22 7 月, 2019

跳过到主内容
你在这里:
< 全部话题

根据尺寸和类型的不同,单个链节或整个拖链系统的组装或拆卸有多种方式。为此,易格斯为TRE.B, TRC和TRCF系列提供了合适的装配工具。 通过使用简单的提示和技巧,可以对这些链节进行组装和拆卸。除了单个链节的装配外,还解释说明了易格斯从轴1到轴6的所有类型triflex R 拖链系统(RSP、RS、带挠度的RSE、RSE线性、RSEL和光纤杆模块)、LOCKS的使用以及 twisterchain的装配和校准。此外,为了确保系统的使用寿命,光纤棒的正确定位尤为重要。 以下链接将直接带您观看安装视频。

您已经发表过意见了!

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

工业机器人学 机器人学

时事通讯:

立即选择一个主题