Tag: iglidur材料

为什么耐磨的3D打印部件是由 iglidur 塑料制成的?

Dirk Zacharias | 1 8 月, 2019

对于使用3D打印机的制造,您可以从各种技术塑料中进行选择。 数十年来积累的摩擦学知识都包含在了我们工程塑料的研 […]

继续阅读……

如何测量iglidur滑动轴承的磨损?

Lars Butenschön | 17 7 月, 2019

iglidur专家系统的运行是基于我们的摩擦实验室所进行的数十万次系统测量。 通常情况下,在这些摩擦学测试中, […]

继续阅读……

如何知道何时更换iglidur滑动轴承?

Lars Butenschön | 17 7 月, 2019

大多数情况下,磨损的滑动轴承是比较容易看得出来的。 整个轴承发出的吱吱声、咔擦声和咔嗒声以及僵硬的运动都是一些 […]

继续阅读……

有防霉菌的滑动轴承吗?

Lars Butenschön | 17 7 月, 2019

在技​​术建筑系统、车辆和飞机工业中,霉菌经常出现。 这不仅会令人感到头疼,而且会对健康造成威胁,因此应该慎重 […]

继续阅读……

为什么会有这么多不同的iglidur材料?

Lars Butenschön | 12 7 月, 2019

iglidur材料的多样性是由于近三十年来不同客户需求而产生的结果。 研发一种良好的滑动轴承材料通常就是把不可 […]

继续阅读……

如何为我的应用找到合适的材料?

Lars Butenschön | 12 7 月, 2019

利用一些相关的应用数据,可以借助iglidur产品查找器进行初步筛选,也可以借助iglidur使用寿命计算器计 […]

继续阅读……

根据iglidur专家显示W300和J系列是最耐用的材料。 应该选择哪一种呢?

Lars Butenschön | 12 7 月, 2019

iglidur J和iglidur W300都属于iglidur产品系列中最耐磨的全能轴承。 如果在这两种情况 […]

继续阅读……

iglidur材料和诸如POM和PA6这类简单塑料之间有什么区别?

Lars Butenschön | 9 7 月, 2019

iglidur 材料是所谓的化合物,是一种已经混合了特殊的填充材料和添加剂的塑料。 它们使复合塑料具 […]

继续阅读……

是否有可再生原料制成的iglidur材料?

Lars Butenschön | 9 7 月, 2019

当然可以。 iglidur N54含有百分之五十四的 可再生原料。 顶 +0 踩 -0您已 […]

继续阅读……

我必须用过热的蒸汽消毒物品。我可以使用哪种iglidur材料?

Lars Butenschön | 9 7 月, 2019

有些iglidur材料适用于使用过热蒸汽消毒的环境。 在这种情况下,性价比最高的类型是iglidur HSD3 […]

继续阅读……