PRT回转环的最大可能速度是多少? Lars Butenschön | 9 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 PRT回转环的最大可能速度是多少? < 全部话题 最大速度视回转环的大小而定。 对于最大的的iglidur PRT回转环,PRT-01-300,是50rpm;对于最小的, PRT-01-20,是300rpm。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 PRT回转环的最大可能速度是多少? < 全部话题 最大速度视回转环的大小而定。 对于最大的的iglidur PRT回转环,PRT-01-300,是50rpm;对于最小的, PRT-01-20,是300rpm。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!