iglidur滑动轴承建议的公差是多少? Lars Butenschön | 9 7 月, 2019 Skip to main content How Can We Help? Search 创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 iglidur滑动轴承建议的公差是多少? < 全部话题 轴的公差应该是h9, 外壳孔的公差应为H7。轴承压装后,滑动轴承的内径 将自动调整为E10(或F10或D11,视材料而定)。 由此产生的 间隙需要补偿吸湿和热膨胀, 这种情况 对于塑料来说是不可避免的。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 iglidur滑动轴承建议的公差是多少? < 全部话题 轴的公差应该是h9, 外壳孔的公差应为H7。轴承压装后,滑动轴承的内径 将自动调整为E10(或F10或D11,视材料而定)。 由此产生的 间隙需要补偿吸湿和热膨胀, 这种情况 对于塑料来说是不可避免的。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!