iglidur材料和诸如POM和PA6这类简单塑料之间有什么区别? Lars Butenschön | 9 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 iglidur材料和诸如POM和PA6这类简单塑料之间有什么区别? < 全部话题 iglidur 材料是所谓的化合物,是一种已经混合了特殊的填充材料和添加剂的塑料。 它们使复合塑料具有更高的机械强度或防紫外线辐射等一些附加性能,并专门研发用于干运行的滑动轴承,即不需要润滑。 每一种iglidur 材料在研发过程中以及之后都要经过成千上万次的磨损测试。 所获得的数据被输入数据库,作为iglidur 专家系统的基础。 您能使用在线程序计算iglidur产品的使用寿命,从而为您的特定应用选择最佳的产品。 顶 +1 踩 -1您已经发表过意见了!
创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 iglidur材料和诸如POM和PA6这类简单塑料之间有什么区别? < 全部话题 iglidur 材料是所谓的化合物,是一种已经混合了特殊的填充材料和添加剂的塑料。 它们使复合塑料具有更高的机械强度或防紫外线辐射等一些附加性能,并专门研发用于干运行的滑动轴承,即不需要润滑。 每一种iglidur 材料在研发过程中以及之后都要经过成千上万次的磨损测试。 所获得的数据被输入数据库,作为iglidur 专家系统的基础。 您能使用在线程序计算iglidur产品的使用寿命,从而为您的特定应用选择最佳的产品。 顶 +1 踩 -1您已经发表过意见了!