类别: 拖链

这里的“崩溃预防”是什么意思?

Russel He | 22 7 月, 2019

设备的缺陷总是无法预测或避免的。例如,如果一个拖链出现故障,除了受损的供能外,整个系统很快就会受损进而会导致长 […]

继续阅读……

可以在计算机上监视拖链的运行状况吗?

Russel He | 19 7 月, 2019

所有易格斯拖链传感器(推/拉监控、磨损、运动、磨损测量、断裂检测)都可以连接到icom上。 plus 模块。 […]

继续阅读……

如何计算拖链的长度?

Phillip Hagedorn | 17 7 月, 2019

拖链长度计算用于架空或滑动的应用。 架空运行: 如果拖链固定端在中心,拖链长度的计算公式 如下: K = π […]

继续阅读……

应该在拖链中留出多少间隙空间?

Marco Thull | 17 7 月, 2019

要布线在拖链中的电缆和软管需要留有足够的间隙空间。 需要以下空间储备: 圆形电缆   &n […]

继续阅读……

对于侧倒安装的应用,应该考虑些什么?

Phillip Hagedorn | 17 7 月, 2019

尤其是在安装空间狭小的情况下,安装一个侧倒拖链 是非常有帮助的。注意拖链是在支撑板表面上滑动还是架空应用,这一 […]

继续阅读……

哪种拖链适合ESD使用?

Phillip Hagedorn | 17 7 月, 2019

有选定的易格斯拖链可用于ESD材料。 在此处可以找到标准产品系列。 如果您想了解更多易格斯拖链系列产品,请与我 […]

继续阅读……

间隙高度HF是什么意思?

Phillip Hagedorn | 17 7 月, 2019

间隙高度HF表示的是所需的安装高度。 所有的易格斯拖链系列都是带有预应力的 在间隙高度部分,您将发现测量HF, […]

继续阅读……

拖链的架空长度是多少?

Phillip Hagedorn | 17 7 月, 2019

拖链的最大架空长度取决于所选拖链以及附加的重量。 您可以在属于该系列的FLG/FLB 图中找到所选拖链的负载量 […]

继续阅读……

直线架空运行和安全塌腰架空运行有何区别?

Phillip Hagedorn | 17 7 月, 2019

由于拖链依赖于填充重量,因此我们对架空长度的三个阶段进行了区分: 01) 架空长度——直线 FLG 如果拖链的 […]

继续阅读……

需要多久润滑或更换一次拖链系统上的滚轮?

Marco Thull | 15 7 月, 2019

拖链系统上的滚轮的使用寿命通常取决于滚轮的材料和所处的外部环境。 自由运转或无保护的滚轮会受到外部影响。 在拖 […]

继续阅读……