类别: 智能塑料

我们必须让易格斯进入我们的公司网络吗?

Russel He | July 26, 2019

要将传感器数据与易格斯云对齐,您不需要连接到公司网络。icom和icom plus模块。 通过物联网连接将其数据独立发送到易格斯云,并且在任何时候都不会查询公司数据。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

用于预测性维护的模块有两个,应该选择哪一个?

Russel He | July 25, 2019

在您的设备监控中,使用icom还是icom plus。 取决于需要将多少获取的传感器数据合并到基础设施中。 使用之前,两个模块都会以预期的无故障运行时进行初始记录。 这是由应用区域、环境条件和操作时间等一些参数决定的。 来自内部实验室的大量测试结果也包括在内。 然后, icom plus连续指示系统计算机上的剩余运行时间。 因为它在没有在线连接的情况下运行,因此该值是静态的。 使用icom模块,可以建立到易格斯云的物联网连接。 它对实时数据进行连续匹配,使预测性维护更加精确。 如果您想要一个生产范围的概览,那么您已经很好地配置了icom和在线使用。    最终,任何人都可以随时将其系统切换到在线使用。 因此,您可以从小型的纯独立传感器开始,然后再进行升级。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

维护系统如何知道应该更换部件?

Russel He | July 25, 2019

The prerequisite for the most accurate information possible on the trouble-free running time of our components is that the details of use given by the operator are accurate. This includes information on the place of use with weather conditions and temperatures, distances, loads, number of cycles, etc. How can we make predictions with these details? […]

继续阅读……

我已经有了一个仪表板,可以显示生产设施。 还需要再为isense配置一个吗?

Russel He | July 22, 2019

实际上,要想显示使用寿命数据,不需要 额外的计算机或单独的程序。 在已安装的web 仪表板中可以查看易格斯组件的使用寿命 及运行时数据。这样便于处理,同时也为您的 生产提供全面的概况。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

有什么可以监控电缆的运行状况吗?

Russel He | July 19, 2019

在chainflex产品系列内,有CF.Q、CF.D和CF.P一起拥有三个传感器,这三个传感器是为电缆设计的。 CF.Q是用于监测chainflex电缆电气性能的传感器 属于停机预防传感器,无需附加模块即可使用 显示电气特性的变化 在发生故障时,通过NO联系或消息的方式提供信息 CF.D是测量以太网总线电缆传输质量的传感器 也属于停机预防传感器,可没有附加模块的情况下使用 集成式传感器,无需自行测量电缆 能及时检测到数据丢包并发出提示信息 CF.P作用于测量拖链中电缆的拉力 其直接在去应力元件处测量 如果力过大,则通过显示 NC 并触发关闭 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

什么是人工智能?

Russel He | July 18, 2019

当计算机和机器从收集到的数据中学习并从中派生出一个动作时,人们就会说这是人工智能(AI)。 机器学习这一术语也用于机器领域。 在个人生活中,音乐流媒体服务的用户就是一个典型的例子。 在此,算法不断地从用户的行为中进行学习: 他听什么音乐? 他多久听一次? 他接受其中哪项建议? 由于这个人工智能,用户可以听到他最喜欢的音乐。 工业界的一个例子显示了该技术的经济潜力:对于一个拖链,制造商预测在特定使用条件下的预期使用寿命。 拖链中的传感器24小时昼夜不停地向计算机发送实时使用数据,同时还可以处理诸如温度和湿度等环境参数。 该数据自动同步软件,然后发出拖链的当前预期运行时间。 如果系统达到临界值,它会自动触发警报或做出如关闭系统的这种行为。 软件根据得到的数据决定该做什么。 尽管有了各种技术,但仍然存在这样的情况:一个系统最多只能像最初编写该算法的人一样智能。 随着永久性学习的进一步发展,机器主宰世界的场景只会出现在科幻小说作家的想象中。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

是否需要互联网来监控设备?

Russel He | July 18, 2019

不,不需要监控。在监控自己的生产过程中,每一位企业家都可以自己决定数字化的程度,并可以利用物联网提供的机会。 不是每家企业都已经联网了,也不是每家企业都想联网。 即使保证了比较高的安全标准,但是许多人还是担心联网的话会将公司敏感数据传输到外部服务器。但是,如果使用易格斯的isense在线系统来同步和保持数据的更新,安装后的模块将直接连接到易格斯服务器并匿名发送数据。 公司自己的网络始终不会受影响。 那些仍然喜欢离线运行生产监控的公司当然也可以这样做,也就是说,在他们自己的操作系统中没有互联网连接也没有永久的数据更新。 他们安装的系统可以在出现缺陷时发出警告,或者通过常闭或常开触点简单地关闭机器,以此防止重大损坏和重大故障。 这种用于拖链, 电缆和轴承技术的传感器(如用于拖链 EC.B断裂检测的传感器)能自主运行,安装工作量小,效果也比较好。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

需要买台电脑来监控系统吗?

Russel He | July 18, 2019

不,不需要监控。 如果您的公司希望监控生产并切换到预测性维护(,无需购买额外的硬件或建立新的IT基础设施。 在集成这些传感器方面,易格斯提供不同的选项供您选择。 从简单的连接到直接在系统上显示警报信号(在危急情况下)的顶帽导轨模块,再到集成到现有的客户显示器和带有详细系统信息的web仪表板,万事皆有可能。 而这完全取决于您想如何对您的机器和您的公司进行网络化和广泛化地操作。 目前,现有的基础设施已经完全够用了。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

“smart”的实际含义是什么?

Russel He | July 18, 2019

“smart”这个词有两种常见的含义。 其中一个含义是指穿着时髦、优雅,或许行为举止也表现得很得体的人。 与科技方面相联系的话,第二个含义可能更重要:智能、精准。 例如,比较流行的是“智能家居”,这些技术通过物联网在家中联网, 使居家变得更加智能。 就像一个按需打开电灯或音乐的设备,暖气在你回到家前一个小时就开始加热,让房子变得温暖舒适。 来自易格斯的智能塑料产品不那么优雅但是足够智能,通过检测磨损、建议维护或在出现缺陷时导致停机,有助于实现工厂的网络化和流水线设备运行。 为什么选择“塑料产品”?易格斯从高性能塑料中为移动部件生产组件。 配备适当的传感器,这些都可以集成到一个智能生产监控系统中。     顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

什么是工业4.0?

Russel He | July 17, 2019

工业4.0是联邦政府为实现工业生产数字化而实施的一项工程。 在这一概念中,生产过程并不是作为单独的过程并排运行,而是与现代通信技术数字化联网的。 所有的参与主体,比如机器、产品、物流以及人在都这里相互交流合作。 这个数字网络的目标是打造一个经济高效地使用资源的集成良好同时高效的自我生产组织。 与此同时,从订单录入到机器监控,工业4.0对于任何从事数字化业务的人来说都是一个人尽皆知的名字。 为什么叫作4.0呢?回顾工业化的发展史,许多人认为这是第四次革命,是工业格局的另一个转折点。 根据软件版本编号的原则,因此选择了“4.0”。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……