滑动轴承过早地出现故障,轴承点渗出淡红色灰尘。

Lars Butenschön | 9 7 月, 2019

跳过到主内容
你在这里:
< 全部话题

如果iglidur 滑动轴承过早地出现故障或不再正常工作,则需要仔细观察渗出的灰尘,这一点也适用于其他塑料滑动轴承。 如果灰尘内有金属的成分,那么通常不会是滑动轴承的问题,至少滑动轴承不是直接原因。 iglidur 滑动轴承的一个主要优点就是无需额外的润滑。许多人忽视了这样一个事实,即润滑油不仅仅只用于滑动轴承。 它们还提供防腐蚀保护,特别是在户外的轴承点和有大量湿气/高湿度的应用中。 当然,iglidur 滑动轴承是免维护的。 但您的轴也是这样吗?基座也是这样吗?这就是上面所提到的灰尘出现的地方。 如果它有金属的成分,在某些情况下,哪怕是有一丁点淡红色,它都是基座或者轴上面的金属灰尘。 然后,您往往无法在有问题的地方发现很多腐蚀,因为它已经被擦掉了。一次性防腐蚀蜡应用对这种情况来说是一种补救措施。 或者,也可以使用不锈钢或涂层类型的钢。持续润滑也是一种高性价比的选择。

您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

滑动轴承

时事通讯:

立即选择一个主题