增材制造是什么意思?

Dirk Zacharias | 1 8 月, 2019

你在这里:
< 全部话题

增材制造指的是一种分裂性的生产过程,在这个过程中
材料被逐层添加,以创建一个物理
组件。
3D CAD设计数据是分层结构的基础。 组件是逐层构建的,而不是
从棒料中减去加工(例如,铣削、车削)。 这种
生产工艺与
保守的加工制造方法有着根本的区别,这种方法一般可以节约材料
减少重量,因而可以避免不必要的材料浪费。
虽然目前在3D打印中可供选择的材料很少,但仍然是包含了最常见的
材料类别,如金属、塑料和复合材料。

从历史上看,增材制造通常被称为“快速
原型”,它涉及到使用印刷组件进行
几何/设计、功能和演示原型。 特别是,
产品创新的研发时间更短,同时也大大加快了
的市场投放和产品研发。 同时,
增材制造越来越多地应用于中小型
批量生产中。 它还使
大型原始设备制造商能够在市场上脱颖而出。 这里的重点是实现可持续发展、
降低成本和客户利益的目标。  

这种制造方法的优点是基于功能优化
和在所需应用情况下的集成、设计自由度、大批量生产中的
定制以及足够的
小批量单件成本。

也可能是非常详细的结构或高度复杂的
组件,无法生产。

低磨损塑料部件的激光烧结打印

总体来看,增材
技术的工艺多样性正稳步增长,目前增材制造技术
具有较高的经济技术附加值:

  • 选择性激光烧结(SLS)
  • 立体光刻法(SLA)
  • 熔丝沉积建模(FDM)
  • 多射流模型
  • 选择性激光熔化(SLM)
您已经发表过意见了!
标签:

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

3D 印刷业

时事通讯:

立即选择一个主题