使用iglidur材料生产定制部件的最小起订量是多少? 是否有最小订货量/最小批量? Lars Butenschön | 9 7 月, 2019 Skip to main content How Can We Help? Search 创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 使用iglidur材料生产定制部件的最小起订量是多少? 是否有最小订货量/最小批量? < 全部话题 由于不同的制造方法,我们能够为每一个需要提供高性价比的解决方案:从快速成型到大型系列,复杂的多活动注塑模具。 所有这些都没有任何最小批量或最小订单值。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 使用iglidur材料生产定制部件的最小起订量是多少? 是否有最小订货量/最小批量? < 全部话题 由于不同的制造方法,我们能够为每一个需要提供高性价比的解决方案:从快速成型到大型系列,复杂的多活动注塑模具。 所有这些都没有任何最小批量或最小订单值。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!