可以获得符合FDA标准的PRT回转环吗?PRT回转环是否适合与食物接触使用? Lars Butenschön | 9 7 月, 2019 Skip to main content How Can We Help? Search 创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 可以获得符合FDA标准的PRT回转环吗?PRT回转环是否适合与食物接触使用? < 全部话题 当然可以。 作为一种选择,可选择iglidur符合FDA标准的PRT回转环带iglidur A180滑动轴承和不锈钢环。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 可以获得符合FDA标准的PRT回转环吗?PRT回转环是否适合与食物接触使用? < 全部话题 当然可以。 作为一种选择,可选择iglidur符合FDA标准的PRT回转环带iglidur A180滑动轴承和不锈钢环。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!