可以把iglidur滑动轴承压入塑料孔吗? 需要注意一些什么? Lars Butenschön | 9 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 可以把iglidur滑动轴承压入塑料孔吗? 需要注意一些什么? < 全部话题 iglidur滑动轴承可以压入塑料孔中,不会出现任何问题。 然而,必须记住,iglidur滑动轴承是通过所谓的压配合方式固定在孔的地方。 与金属相比,由于受潮而产生的热膨胀或者膨胀更大,这意味着孔在滑动轴承停止之前就会膨胀;其结果是压配合丢失,轴承“滑出”孔外,但也可以相对于滑动轴承收缩。轴承的内径随之改变,并卡在轴上。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 可以把iglidur滑动轴承压入塑料孔吗? 需要注意一些什么? < 全部话题 iglidur滑动轴承可以压入塑料孔中,不会出现任何问题。 然而,必须记住,iglidur滑动轴承是通过所谓的压配合方式固定在孔的地方。 与金属相比,由于受潮而产生的热膨胀或者膨胀更大,这意味着孔在滑动轴承停止之前就会膨胀;其结果是压配合丢失,轴承“滑出”孔外,但也可以相对于滑动轴承收缩。轴承的内径随之改变,并卡在轴上。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!