可以在真空中使用滑动轴承吗?

Lars Butenschön | 9 7 月, 2019

跳过到主内容
你在这里:
< 全部话题

当然可以。 为滑动轴承应用选择理想材料时,通常采用的标准是在真空中使用,主要考虑的是材料吸收的水分量。 这是什么原因呢? 大多数 材料都以某种形式吸收水分,而这又因 塑料而异。 这种水分可能来自液体 或空气:例如,如果吸收了水分,在储存期间, 它可以在真空中再次释放,然后 降低真空的质量。 因此,对于这种用途,最好选择只吸收极少水分的iglidur 材料。

您已经发表过意见了!

相关问题

你的评论
欢迎您对本文发表评论,我们期待您的意见!

文章关键词:

滑动轴承 真空

时事通讯:

立即选择一个主题