iglidur i230是igus首款耐高温达110°C的用于制造工程塑料部件的3D打印材料
未来,3D打印的工程塑料部件将能够耐受更高的应用温度,如汽车发动机舱的温度等。目前,市面上的SLS打印材料在温度超过80°C时就有变形的危险。相比之下,igus新推出的粉末状材料iglidur i230能够耐受高达110°C的长期应用温度。此外,它还不含PTFE,耐磨性也比传统材料PA12高约80%。
igus塑料自行车的首个优化版本已经准备就绪,同时igus将在科隆建立自己的自行车生产基地
经过漫长的研发工作,工程塑料比例高达92%(其中回收材料占比很高)的igus自行车igus:bike终于进入量产阶段。来自荷兰的研发合作伙伴MTRL目前正与igus一起生产首批100辆自行车。与此同时,igus正在科隆总部建造自己的生产线,有望在未来两年内将产能提高到10000辆。自此,两家公司离实现其可持续发展愿景又近了一步,即将塑料废弃物转化为循环经济,并将其用于未来的城市交通中。
智能维护概念、低成本机器人、基于人工智能的在线工具:igus将在汉诺威工业博览会上展出用于免润滑和CO2中和工业和未来自动化的开创性解决方案
为了助力工业企业应对工业4.0转型和CO2中和生产等时代挑战,运动塑料专家igus将携“三重智能技术”亮相汉诺威工业博览会,即人工智能、塑料智能和科隆智能。本次的展品包括新一代的智能维护传感器技术和易于操作的AI支持的低成本机器人技术。此外,igus还将展出一款基于人工智能的应用程序,它可以在几秒内向设计工程师展示igus的免润滑运动塑料产品对于其应用的优化潜力。
chainflex高柔性电缆不使用PTFE和PFAS化学物质,有“不含PFAS”标签作为证明
与PFAS家族的化学品一样,某些聚四氟乙烯化合物(简称PTFE)被称作“永远的化学品”,可能对环境、人类和动物有害。因此,欧盟正在努力禁止这些物质的使用。通过为电缆粘贴“不含PFAS”标签,igus明确标示自己的chainflex高柔性电缆中不含有这些化学物质,为客户提供产品在欧盟禁令下的使用安全性。
德国亚琛工业大学的科学家们与igus联合进行了一项研究,该研究首次量化了使用igus的自润滑工程塑料轴承替代传统的金属轴承可以节省的成本:每年高达1400万欧元。此外,这项研究还首次计算了由此带来的环境影响(以喜力啤酒厂等公司为例)。