triflex R 拖链的拉伸强度有多高? Constantin Weiß | 25 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于25 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Constantin Weiß 你在这里: 主要 拖链>机器人供能 triflex R 拖链的拉伸强度有多高? < 全部话题 trfilex TRE—— 快速填充 每种尺寸的triflex R 拖链都有不同的拉力,拉力范围从50 N到1,000 N。 易格斯区分了不同版本的 TRE.B, TRC, TRCF, TRL和TRLF。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于25 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Constantin Weiß 你在这里: 主要 拖链>机器人供能 triflex R 拖链的拉伸强度有多高? < 全部话题 trfilex TRE—— 快速填充 每种尺寸的triflex R 拖链都有不同的拉力,拉力范围从50 N到1,000 N。 易格斯区分了不同版本的 TRE.B, TRC, TRCF, TRL和TRLF。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!