是否可以把iglidurPRT回转环夹在轴上?是否有分离式回转环? Lars Butenschön | 9 7 月, 2019 跳过到主内容 How Can We Help? Search 创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 是否可以把iglidurPRT回转环夹在轴上?是否有分离式回转环? < 全部话题 当然可以。 iglidur PRT-01-20-C和PRT-01-30-C这两种是可以夹在轴上的类型。 如果您有需要,我们还可以制作可安装在电缆线束或托管周围的分离式PRT。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
创建于9 7 月, 2019上次更新时间:8 4 月, 2020通过Lars Butenschön 你在这里: 主要 iglidur®滑动轴承技术 是否可以把iglidurPRT回转环夹在轴上?是否有分离式回转环? < 全部话题 当然可以。 iglidur PRT-01-20-C和PRT-01-30-C这两种是可以夹在轴上的类型。 如果您有需要,我们还可以制作可安装在电缆线束或托管周围的分离式PRT。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!