突破传统:工程塑料轴承提高葡萄酒生产设备的使用寿命和卫生水平

Martin Liu | 29 3 月, 2020

2018年的8月初,德国巴登就提前迎来了葡萄的收获期。专家预计这将是德国南部地区有史以来最好的年份之一。葡萄采摘后的去梗工序,对葡萄酒的质量起着至关重要的作用。使用去梗机,可以非常温和地把葡萄从葡萄梗上分离下来。意大利Siprem公司 的去梗机中使用了免润滑且免维护的 iglidur J 滑动轴承,其内置滚筒,可以延长机器的使用寿命。

甚至是古埃及人也很喜欢葡萄酒。那时,人们用手从葡萄藤上采摘葡萄,然后在一个大桶中用脚踩碎葡萄。为了降低葡萄酒的苦味,人们在葡萄采摘时就会去除茎和梗。直到今天,葡萄酒的生产原理仍然没有太大的变化。但葡萄酒的生产设备有了很大的进步。在收获期,通过机器采摘下来的葡萄是带着茎和梗的。所以,采摘下来的葡萄会被运至去梗机。去梗机采用鼓状筛子,通过旋转运动将葡萄与苦涩的茎和梗分离(类似于洗衣机)。这种充满泥土、茎梗和灰尘的工况对设备上的轴承的要求非常高。因此,意大利Siprem公司 的去梗机采用了 iglidur J 轴承。

iglidur J 延长设备的使用寿命

仅在加利福尼亚,意大利Siprem 公司 的去梗机就在两个月内处理了 130,000 升的葡萄。其中,iglidur J 轴承免润滑,耐化学腐蚀且吸湿率低,确保了滚筒的可靠持续旋转。由于茎梗的残留,以往的金属轴承方案在这种恶劣工况中不得不一次又一次地进行维护和更换。所以,它们最终被 igus 的工程塑料滑动轴承取代。iglidur 材料制成的工程塑料轴承可以延长设备的使用寿命,减少停机时间。

PM4618-1
PM4618-1

去梗机将葡萄从茎梗上分离下来。免润滑且免维护的 iglidur J 滑动轴承能够确保设备可靠运行。(来源:igus GmbH)

您已经发表过意见了!

文章关键词:

轴承

时事通讯:

立即选择一个主题