YSE计划为大学生项目提供免费支持
Jen Chen | 28 5 月, 2024
igus支持年轻工程师计划(Young Engineers Support)为大学生3D打印定制矫形器免费提供微型直线导轨。
如果食指上出现了一道很深的伤口,需要立马前往医院,缠好绷带并装上夹板以固定手指并加速愈合过程。但是这些矫形器通常只有一种尺寸,因此有些患者会觉得不舒适。为了结束这种情况,特里尔应用技术大学主校区的学生们正在开发一种系统,它将能够使医院、医生诊所和医疗用品商店使用3D打印机直接在现场打印定制的矫形器,而无需长时间等待。该解决方案包括一个配备了滑块的测量平台,它主要用来测量手指的高度、宽度、长度和角度,类似于鞋店里的量脚器。然后,计算机辅助设计软件利用测量出的数据定制矫形器的三维模型。最后,使用3D打印机打印夹板。

igus的直线导轨确保精确、卫生的手指测量
简单易用是特里尔应用技术大学的3D打印系统的关键。为此,所有组件都应尽可能操作简便。同时,它们还必须要能在极小的安装空间内零故障、低维护且清洁地工作。要做到这些并不容易。例如,其中一个设计难题就是引导可移动的滑块,以确保测量手指时,滑块的顶端会沿着用胶水固定的厘米刻度尺移动。“我们曾尝试自己使用3D打印机来生产导轨,但是结果并不令人满意。”学生Allan Schmitz说道。于是,团队求助了直线导轨专家igus。“在安装尺寸17的即装即用的drylin N系列微型导轨系统(点击橙色字了解详情)的帮助下,我们很容易地就完成了测量板的导轨设计。”学生们将三个仅17mm宽的铝制底座用螺丝固定在平台上,用来测量手指的长度、宽度和高度。滑块安装在30mm长、仅6mm高的紧凑型滑台上,经由由高性能工程塑料制成的滑动表面在导轨上移动。这种工程塑料中集成了微小的固体润滑剂颗粒,它们会随着时间的推移自动释放出来,从而实现低摩擦干运行。“由于无需润滑,我们的微型直线导轨可以在医疗设备上精确、顺滑地使用多年,期间无需维护且非常卫生。”igus的drylin直线和驱动技术产品经理Michael Hornung说道。
igus的yes支持年轻工程师计划
学生们无需为igus的直线导轨支付任何费用。作为yes计划的一部分,igus通过提供免费组件的方式为该医疗技术项目提供支持。该年轻工程师支持计划的免费福利包括材料、igus专家开展的客座讲座和研讨会、工厂参观和职业机会(如专业领域实习等)。对igus来说,投资未来的年轻人才及其项目意义重大。通过这种方式,这些未来的专业人才们将能了解igus,认识到igus的免润滑直线导轨的价值所在,并进而了解igus在可持续发展和回收利用方面所作的努力。