人工智能与工程塑料:igus加速向可持续工业4.0转型
Jen Chen | 11 4 月, 2024
智能维护概念、低成本机器人、基于人工智能的在线工具:igus将在汉诺威工业博览会上展出用于免润滑和CO2中和工业和未来自动化的开创性解决方案
为了助力工业企业应对工业4.0转型和CO2中和生产等时代挑战,运动塑料专家igus将携“三重智能技术”亮相汉诺威工业博览会,即人工智能、塑料智能和科隆智能。本次的展品包括新一代的智能维护传感器技术和易于操作的AI支持的低成本机器人技术。此外,igus还将展出一款基于人工智能的应用程序,它可以在几秒内向设计工程师展示igus的免润滑运动塑料产品对于其应用的优化潜力。

人工智能、机器学习、数字孪生:这些创新技术正在彻底改变工业企业制造产品和优化流程的方式。从选择合适的部件开始,人工智能可以简化设计人员的工作。在汉诺威工业博览会上,igus用igusGO证明了这一点。这款基于人工智能的应用程序仅需几秒就能发现igus的免润滑部件在优化用户应用的技术方面的可能性。为此,设计师们无需翻阅产品目录、打电话或写电子邮件咨询,他们只需为其应用拍张照片即可。该应用程序利用人工智能算法来识别物体,并给出igus产品推荐,以帮助用户提高应用可靠性并降低成本。以斗轮挖掘机为例,应用程序可能就会为其推荐由高性能工程塑料制成的重载型轴承。此外,亚琛工业大学的科学家们和igus合作进行的一项新研究首次量化了免润滑工程塑料轴承的经济和生态效益:根据不同的应用,每年可以节省7000至1400万欧元的润滑剂费用。与此同时,不使用润滑剂还有助于减少潜在的CO2排放。以参与本次研究的喜力巴西啤酒厂为例,通过使用工程塑料轴承 ,该公司每年可以因此减少0.18吨二氧化碳当量的CO2的排放。“如果喜力公司的全球所有分公司都改用工程塑料轴承,则每年可以减少28.814吨二氧化碳当量的CO2的排放。这就是小改变,大回报。使用igusGO可以更轻松、更快速地发现运动塑料产品在优化客户应用方面的潜力。igus每年都会推出大量创新产品,仅2023年就有227款。现在,igusGO让客户能够极其高效且透明地浏览我们不断增加的产品库。”igus滑动轴承和直线技术负责人Tobias Vogel说道。该应用程序的数据库中现已存储超过580种不同的应用,而且这一数字每天都在增加,这些应用涉及咖啡机、起重机系统和飞机等众多行业和领域。
塑料智能助您轻松且低成本地实现预测性维护
igus的工程塑料也很智能。在2024年汉诺威工业博览会上,igus将展出智能塑料解决方案,即配备智能传感器的拖链系统、电缆、直线导轨以及滑动轴承、自调心轴承和回转环轴承。它们不仅可以进行实时状态监测,还能连接各种网络和物联网系统。这意味着它们可以集成到预测性维护概念中,以避免设备意外停机以及可能由此导致的代价高昂的生产停工。传感器、评估模块和软件使得动态使用寿命计算成为可能,并能帮助确定产品的最佳维护时间,这在提高可持续性方面也有很大优势。因为,这有助于避免不必要或过早的产品更换,确保产品只有在其寿命到期后才会被更换。
但这还不是全部:igus还在不断研发新的智能塑料服务,以应对熟练劳动力短缺等挑战。igus的成果之一是数字化服务superwise,它使得用户可以通过一个中央控制面板持续监控自己的应用程序,大大减少了用工人数。应用、产品和传感器数据之间的智能连接,加上物联网集成选项,最终的结果就是实现全面覆盖的“塑料智能”。客户会自动收到及时的维护建议、推荐、警告或改进意见。客户自动收到及时的维护建议、推荐、警告或改进意见。如果客户没有时间自己来监控应用程序,igus可以代其执行。当有事情需要他们完成时,则会主动与其联系。igus拖链系统负责人Michael Blass表示:“Superwise服务将智能塑料的现代传感器技术与全方位的数字服务相结合。在多重危机并存的时期,诸如此类的数字化创新对于企业提高竞争力具有前所未有的决定性作用。igus希望,技术相对匮乏且预算不足的中小型企业也能从预测性维护等趋势中受益。”
利用人工智能语音和手势控制,轻松操作低成本机器人
igus还将在2024年汉诺威工业博览会上展出低成本自动化领域的新产品。这就是科隆智能发挥作用的地方。igus的所有机器人均为“科隆制造”,包括从注塑成型生产和组装电路板到编程的整个流程。其中就包括ReBeL协作机器人,它的全配置即插即用版现在仅售4970欧元。对于需要更紧凑解决方案的用户,igus开发出了ReBeL KID。
参加此次展会预览的观众还将有机会看到我们的教育AGV,这是一个由自动导引车系统(AGV)组成的开源解决方案和自主学习平台,可与ReBeL或ReBeL KID等协作机器人组合使用。在各种在线工具和3D模型的支持下,客户可以在我们的RBTX在线市场上,自由搭配来自100多家制造商的各种低成本配件(如夹爪或视觉系统),所有产品保证相互兼容。该RBTX平台创立的目的旨在使各种规模的公司能够轻松且低成本开始自动化。人工智能在这方面也发挥着越来越重要的作用。人工智能可以帮助更快、更轻松地开发自动化解决方案,例如基于人工智能的产品模拟。客户无需购买机器人并在集成工作上耗费精力,而是可以提前在线测试其应用。
此外,igus还提供基于人工智能语音和手势控制的产品。您可以将亚马逊Alexa人工智能app直接连接到igus机器人上,或者通过ROS 2集成手势控制功能。人工智能支持、直观易操作的特点以及低廉的价格为低成本机器人进入大众市场铺平了道路。目前,igus主要利用人工智能来监控机器人,以及快速、轻松地集成视觉传感器。不过,igus的机器人团队目前也在研究使用语音或手势进行灵活编程,目标是让所有人都能轻松进行机器人编程,这不仅限于机器人,而是实现整个应用。“无论是免润滑、减少CO2排放还是自动化,igus的高性能工程塑料总能给人带来惊喜。”Tobias Vogel强调道,“通过将我们的创新产品与数字化服务和新技术相结合,我们希望能够向大家展示:igus的免润滑运动塑料能够改善各种应用,提高其可持续性并帮助实现工业4.0集成。”Michael Blass总结道。