电缆会用于何处?
洁净室电缆

Jen Chen | January 3, 2023

在以往的文章中,我们已经展示了电缆应用领域的案例。我们的电缆可以适用于不同的行业和应用。其中一个潜在的应用领域就是洁净室。我们今天的主题就是介绍洁净室对于电缆的特殊要求以及我们特殊的 chain flex电缆解决方案。

什么是洁净室?

所谓洁净室指的是空气中颗粒物浓度极低的房间——我们无法通过肉眼看到空气中的一些物质和颗粒,这些看不到的颗粒会对生产环节造成影响,因此,设置这些洁净室就很有必要。例如,制药行业就有洁净室,另外电子行业的生产设备也经常需要洁净室或超净室。相关标准规定了适用的清洁度等级,疫苗生产大概是目前最直观的例子,没有人愿意被注射不干净的物质,这就是为什么要在制造过程中必须非常谨慎,确保所有东西的绝对清洁。同时在半导体制造中,灰尘颗粒也会损害处理器功能,影响产品质量。

不仅仅是房间本身需要保持洁净,所涉及的机器在运行过程中也要保证不能产生粒子。这就意味着所安装的拖链和电缆在运行中也必须尽量减少磨损。空气中的杂质越少,所需的额外空气净化投入也就越少。

洁净室应使用哪些电缆?

通常情况下,很多电缆都可以使用在洁净室。但有一点很重要,即电缆在拖链中产生的磨损要尽可能少。这就是为什么有些外护套材料要比其他材料更好。例如,PVC 和 TPE 外护套的电缆都可满足 ISO Class 1洁净度等级的要求。而如果直接对比这两种外护套材料的电缆,会发现TPE 外护套电缆的耐磨性能略好。但影响洁净程度的不仅是电缆,还包括拖链的安装和内部填充。拖链材料本身也会影响磨损性能。

对于一些非常敏感的使用场合,传统的供能方式就不太适合。这些场合下会用到全封闭的系统,例如我们的 e-skin® flat电缆导引系统。我们也专门为这款供能系统开发了一种特殊的电缆系列:chainflex®CFCLEAN。

无尘室专用的新品 CFCLEAN 系列电缆

洁净室对电缆有特殊要求,我们开发的 CFCLEAN 系列电缆能完全满足洁净室的要求。这类电缆没有外护套,取而代之的是PTFE材质的缠绕带,这种方式能在很大程度上防止磨损,因为 PTFE材料具备良好的滑动性能,同时还可以降低电缆外径。而这种设计的特殊之处在于,这款电缆只能在特定的“腔室”中使用,因为 PTFE 薄膜不能提供适当的机械保护。这种情况下,易格斯e-skin®flat电缆导引系统就是理想的选择,其模块化的设计使电缆的安装变得非常灵活。该系统的另一个优点是其完全封闭,包括安装支架,因此任何颗粒都会留在腔室中。

2021 年 4 月产品系列发布

从一开始,我们就非常重视高使用寿命,因为半导体行业的机器要经受多个使用周期,而且维护成本昂贵。这就是为什么CFCLEAN 样线和 e-skin®flat电缆导引系统要在我们 3800 平方米的测试实验室中进行数百万次测试。尽管 CFCLEAN 早已推出,电缆测试却仍在继续。因为我们想了解系统的使用寿命,以便可以给客户提供最佳的使用寿命预测。

CFCLEAN 与 e-skin flat搭配使用的优势

e-skin®flat电缆导引系统采用模块化设计,各腔室可单独打开,以便于维护。在传统系统中,由于腔室不能单独打开,电缆一旦发生意外破损,则需要更换整个系统,或者是把电缆从整个腔体中抽出来。

即使在设备或系统的设计阶段,e-skin®flat电缆导引系统也有很多优势。由于系统易于扩展,项目工程师无需在设计初期就确定整个布线。所有 CFCLEAN 电缆都有现货供应,因此该系统不仅可以提供灵活选型,而且还具备快速交货。

以下是该系统的优势总结:

  • 降低样机规划阶段的成本
  • 现货交付,适用于小批量生产
  • 方便现有生产设备上的快速替换
  • 设计灵活

我们已在哪些领域使用 CFCLEAN?

许多客户已经将 CFCLEAN 电缆和 e-skin®flat产品一起搭配使用。例如,一家著名的直线电机制造商决定使用该系统,因其为高动态应用场景而设计。而且鉴于与洁净室的兼容性,加上这些电机被用在制造计算机处理器的设备上,我们的产品更有优势。

正如上面介绍,通常都会使用普通电缆和传统拖链搭配的方式。我们与荷兰公司 Assembléon 合作,开发了一种用于 SMD 拾取和放置机器的系统,该系统设计可满足 4 亿次循环使用寿命。

如果您对 CFCLEAN 有任何疑问,请联系我们。我们很乐意为您解决洁净室电缆的相关问题。

您已经发表过意见了!

文章关键词:

CFCLEAN e-skin®

时事通讯:

立即选择一个主题