不惧风雨,山地骑行
Lynna Liu (刘银) | 21 9 月, 2022

山地自行车车手驰骋在蜿蜒崎岖的地形上,越过树根、岩石、草地,越过斜坡再快速降落……速度可达80公里/小时。这时候,任何一个部件损坏都可能给车手带来生命危险。
因此,我们需要自行车的每个部件都可靠工作。此外,精准响应,避震前叉对振动的消减能力,以及重量轻都是山地自行车必须具备的重要特性,这不仅仅适用于专业运动,我们日常的自行车也是如此。
iglidur塑料轴承因为重量轻、耐磨、减震且自润滑,能有效提升山地自行车性能,改善传统金属轴承异响生锈等问题。
重量轻
自行车越重,前进所需要的动力就越大,轻质塑料部件可减少车架负载,自行车机动性更佳。我们的 iglidur 滑动轴承比传统金属轴承轻约 80%,能有效降低自行车重量。

耐污不生锈
轴承必须稳定可靠,即使被污泥砂石附着或者高压水枪冲洗。

而传统带PTFE涂层的金属轴承往往无法应对污垢和潮湿,当PTFE涂层被细砂侵入后,轴承的工作表面迅速被破坏,如果不立即维护,轴承就会失效。另外,在清洗自行车的情况下,金属轴承所依赖的润滑剂很容易会被高压水流冲掉,生锈导致的失效也会随之而来。

iglidur滑动轴承由自润滑塑料制成,无需额外的润滑剂,避免了灰尘附着,也不需要担心冲洗后生锈。
所需的安装空间小,减震
与滚珠轴承相比,塑料滑动轴承的优势在于它们需要的安装空间减少了大约三分之一。另一方面,由于塑料具有更好的弹性,它们吸震效果,从而带给车手舒适性。

经实验室和用户验证
iglidur测试实验室,有50多个测试台,常年300多个测试并行运转。我们会对轴承材料不同温度、载荷和运动下的应力、磨损、摩擦性能进行监测。每年约 250 种新开发高分子化合物需进行11300次摩擦学测试。
在自行车领域易格斯拥有二十多年的应用经验,2004年雅典奥运会上,后拨链器中的耐磨iglidur轴承在山地自行车比赛中获得了三枚奖牌; 2008年iglidur轴承在前悬叉助力Sabine Spitz在奥运会上获胜。
iglidur滑动轴承在自行车中的应用部位有很多:在轮毂和踏板的飞轮中,它们取代了金属滚珠轴承,降低成本。刹车系统中,它们确保运动安全性。在后拨和前拨中,它们有助于实现尽可能平稳的动力传输。在前后悬架以及悬架座柱中,它们提高了驾驶舒适性和安全性。

更多应用细节,点击: https://www.igus.cn/info/mountainbike
更多信息和样品,您可联系我,长按二维码添加我的企业微信: