Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the business-units-for-igus domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6121 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/wp-includes/functions.php:6121) in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/functions.php on line 386 何时应使用彩色导线? – 易格斯新闻技术资讯

何时应使用彩色导线?

Jen Chen | 16 6 月, 2022

使用清晰、正确的彩色导线对于精确地识别各个芯线非常重要。合适的彩色芯线有助于电工正确连接电缆,避免错误。

如果我们仔细观察一下线芯和电缆,就会发现它们使用了彩色导线。由于色彩多种多样,我们要如何分辨何时该使用哪种颜色?

彩色导线

各个线芯的颜色取决于电缆的类型。

许多人都熟悉建筑布线中常用的彩色导线。例如,NYM 电缆通常就用于为插座和照明开关供电。

建筑物中使用的电缆使用标准化的彩色导线,符合 DIN VDE 0293-308 标准。

电机电缆和控制电缆的彩色导线

工业和工业应用中的电机电缆和控制电缆使用了不同的彩色导线。

具体来说,截面积大于 0.5mm² 的芯线是黑色的,标有白色的数字,还有绿色/黄色的保护接地线(PE)。给保护接地线加上颜色主要是为了方便电工辨别,以便与其他芯线区分开来。

数据电缆的彩色导线

chainflex 数据电缆的彩色导线符合 DIN 47100 标准。DIN 47100 颜色代码包含一个色彩序列,用于明确区分线芯。

为了更清楚地区分电缆中的一些芯线或单个芯线组,应在芯线上按规定的间隔添加色环。

这对截面积小于 0.5mm² 的线芯尤其重要。如果横截面很小,色彩会比数字更容易识别。

测量系统和总线电缆的芯线颜色

对于这两种类型的电缆,无法指明芯线颜色,具体因规格而异。原因是在开发总线系统时,每个总线标准都单独建立了一个颜色代码。

这些颜色代码适用于全世界的总线系统。总线系统的例子包括 CC-Link、Profibus、Profinet、CAN-Bus、Ethercat 和以太网。

下面是不同总线电缆的举例:

左:Profinet;右:Profibus

在测量系统电缆中,不同的系统有不同的色彩。它由每个测量系统制造商单独建立,并将相关标准推广到全球。

以 Siemens DRIVE-CLiQ 测量系统为例:

igus 根据制造商的测量系统信息精确地生产电缆,并进行相应的芯线颜色标记。

您是否有疑问?请随时与我们联系。

您已经发表过意见了!

文章关键词:

时事通讯:

立即选择一个主题