看igus电缆如何助力e-loop拖链乘风破浪?
Jen Chen | 15 6 月, 2022
为了在悬挂式应用中安全地引导电缆,易格斯开发出了service loop灌胶管的替代方案e-loop,是三维应用的理想选择。
今年,易格斯又为e-loop拖链研发出了一系列高质量的模块化电缆,以使整套拖链电缆完美适用于顶驱应用,且保证耐用性最强。
这款全新的电缆就是CFSPECIAL.5xx,也是chainflex 高柔性电缆产品目录中的首款e-loop拖链专用电缆系列。
对于CFSPECIAL.5xx电缆,大家可能存在的一些疑问,我们做了以下解答:
CFSPECIAL.5xx电缆和顶驱组件适配吗?
是的,与顶驱的所有组件完美协调,完美匹配接头和拖链;可快速获得的用于维修和改装的标准产品。
行业内环境恶劣,工况严苛,当遇到较大撞击、冲击和持续震动时,电缆性能会受到影响吗?
不会。CFSPECIAL.5xx电缆是专门为运动而研发的电缆,测试结果表明,使用高强度张力元件,拥有极高负载能力,负载可达DIN VDE 0298标准的15,000%。
在控制成本方面有什么优势吗?
能够降低成本。一方面,不再需要为项目制造一次性产品,因此成本降低约35%,如果一站式在易格斯购买e-loop拖链和这种电缆,采购成本能进一步节省。另一方面,36个月质保同样为降低成本保驾护航。
易格斯积极致力于可持续发展的理念,电缆可根据需求交付,从而避免过多浪费,整个系统均可维修,所以整个供能系统可使用更长时间。感兴趣的小伙伴,快快下载白皮书,跟igus一起乘风破浪吧!
应用案例:
海工钻机顶驱供电系统e-loop
使用易格斯e-loop系统后,钻机的使用寿命明显提升,成本得到降低。除此之外,顶驱游动段电缆也没有再出现过缠结刮蹭的情况了。
e-loop 系统采用模块化设计,容易拆卸和安装,为客户拆卸、运送、下一个钻孔点快速轻松安装提供了可能性。
Akita石油钻井供电
e-loop模块化拖链链节内的拉绳可减轻所有电缆的张力,并保护它们免受顶驱在系统中上下移动时产生的拉力。
Akita不仅享受到了产品可用性和维护成本降低的好处,更因为e-loop的高耐候性和坚固性,解除了他们对钻探系统在高频振动、剧烈冲击下的担心。