电主轴的igus装配电缆解决方案
Jen Chen | 15 6 月, 2022
随着航空航天、军工、通信行业的蓬勃发展,电主轴的应用也更加普及!尤其是加工更加精密工艺更加复杂的五轴机床备受推崇,作为五轴结构的核心,五轴摆头及五轴摇篮和电主轴一样成为高端机床不可分割的一部分。
可还是不时会听到这样的抱怨:明明使用了德国进口的电主轴,却怎么调试加工效果都不好呢?明明已经使用了标准规格的电缆,怎么还会短路,烧坏电机呢?
其实很可能是选用的电缆抗干扰等级不够、装配的接头屏蔽效果差,产生电磁干扰导致电主轴运行不稳定,加工效果差,或者是电缆外护套材料及内部屏蔽层经不起扭转产生起旋破裂造成短路从而烧坏电机!
电主轴除了需要供电用动力电缆外,更因为其的高精度,还需要反馈圆光栅信号的编码器反馈电缆及用于主轴信号、温度传感器、防撞传感器的信号电缆。
电主轴配合五轴摆头后,电主轴的动力电缆、编码器反馈电缆、信号电缆等需要经过五轴摆头的两个旋转位置A轴和C轴分段转接后才能经过拖链最终接入电柜。由于A轴和C轴需要旋转,所以选用的电缆需要能够扭转(即ROBOT电缆)才能满足应用需求,确保电缆不会因为扭转导致断芯、外护套磨损破裂等严重后果。
为了避免这些情况发生,电缆专家igus为您提供定制的装配电缆解决方案,为动则价值十几万的电主轴保驾护航。我们的自信来源于:
提供36个月质保承诺
易格斯(igus)拥有20多年为全球24种以上不同伺服电机品牌的标准产品提供方案的经验,是专业的拖链专用预装配电缆供应商。
目前,易格斯可以提供4,600余种适用于24个制造商标准的预装配动力、伺服、信号、编码器电缆。
值得一提的是,易格斯还是全球唯一一家为电缆提供36个月质保或1000多万次循环运动保证的制造商。而且,igus chainflex高柔性电缆的质保承诺以及实验室拖链测试现已获得第三方机构UL验证。
业内最大的测试实验室
在上市之前,在业内最大的igus测试实验室里,我们对chainflex电缆的每一个设计细节都进行了严格的测试。
除了标准规定的材料和电气测试外,我们还对电缆进行我们自己开发的实际使用寿命测试,例如持续的拖链内运动测试:我们会根据电缆特性,将其置于不同的弯曲半径和行程下进行测试。另有在40英尺的温控实验室中进行的特殊材料测试、直线拖链测试、扭转测试、介质测试以及长行程和短行程测试等等。
针对不同的运动和应用开发和测试电缆才可以满足各种需求,用大量实验数据来证明才可以保证电缆的使用寿命和安全可靠,这样才能精进技术,降低维护成本。
*易格斯内部实验室每年对电缆进行超过20亿次循环测试和140万次的电气测量
光学覆盖高达90%
电缆的屏蔽层需要有两个作用:保护电缆不受外部干扰,防止电缆本身发出的干扰传递出去。如用一些薄膜或者织物包裹的芯线,在固定铺设行之有效,但是电缆运行时,薄膜和织物通常无法在芯线、屏蔽层和护套之间保持稳定,有时甚至会因为受力而破损。
易格斯特殊设计并测试的优化编织角度的总屏蔽,弯曲时具有更好的屏蔽效果,光学覆盖率高达90%。
可扭转的机器人电缆
易格斯可提供带屏蔽和不带屏蔽的控制电缆、数据和测量系统电缆、光缆、动力和伺服电缆、动力电缆和混合电缆。易格斯从芯线、绞合结构、屏蔽和护套材料上研究,经试验测试,可承受弯曲时产生的挤压力,以及由扭转运动产生的径向压力。
针对电主轴,Igus有许多常规的装配好接头的标准方案,常用选型如下:
chainflex® 高柔性伺服电缆CF270.UL.D系列动力线
例如:CF270.UL.25.04.D
chainflex® 高柔性伺服电缆CF270.UL.D系列伺服动力线
例如:CF270.UL.25.15.02.01.D
chainflex® 高柔性测量系统电缆CF111.D系列编码器反馈电缆
chainflex® 高柔性测量系统电缆CF111.D系列编码器反馈延长电缆
电主轴除了需要供电用动力电缆外,更因为其的高精度,还需要反馈圆光栅信号的编码器反馈电缆及用于主轴信号、温度传感器、防撞传感器的信号电缆。
chainflex® 高柔性伺服电缆CF270.UL.D系列动力线
当然在A轴和C轴需要扭转的时候,可将chainflex® 高柔性伺服电CF270.UL.D系列替换成
chainflex® 高柔性电动机电缆CFROBOT7系列(可扭转电缆)
无论是高端电主轴、还是24家驱动品牌的成品电缆,易格斯都有多年的装配经验,成熟的安装工艺及较大规模的电缆及接头备货,能为每一位客户提供最专业的服务和可靠的品质保障。
欢迎联系我们,选购高柔性、耐弯折、不易破损且屏蔽效果更好的易格斯电缆。