Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the business-units-for-igus domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6121 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/wp-includes/functions.php:6121) in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/functions.php on line 386 看igus电缆如何助力e-loop拖链乘风破浪? – 易格斯新闻技术资讯

看igus电缆如何助力e-loop拖链乘风破浪?

Jen Chen | 15 6 月, 2022

为了在悬挂式应用中安全地引导电缆,易格斯开发出了service loop灌胶管的替代方案e-loop,是三维应用的理想选择。

今年,易格斯又为e-loop拖链研发出了一系列高质量的模块化电缆,以使整套拖链电缆完美适用于顶驱应用,且保证耐用性最强。

这款全新的电缆就是CFSPECIAL.5xx,也是chainflex 高柔性电缆产品目录中的首款e-loop拖链专用电缆系列。

图片

对于CFSPECIAL.5xx电缆,大家可能存在的一些疑问,我们做了以下解答:

CFSPECIAL.5xx电缆和顶驱组件适配吗?

是的,与顶驱的所有组件完美协调,完美匹配接头和拖链;可快速获得的用于维修和改装的标准产品。

行业内环境恶劣,工况严苛,当遇到较大撞击、冲击和持续震动时,电缆性能会受到影响吗?

不会。CFSPECIAL.5xx电缆是专门为运动而研发的电缆,测试结果表明,使用高强度张力元件,拥有极高负载能力,负载可达DIN VDE 0298标准的15,000%。

在控制成本方面有什么优势吗?

能够降低成本。一方面,不再需要为项目制造一次性产品,因此成本降低约35%,如果一站式在易格斯购买e-loop拖链和这种电缆,采购成本能进一步节省。另一方面,36个月质保同样为降低成本保驾护航。

易格斯积极致力于可持续发展的理念,电缆可根据需求交付,从而避免过多浪费,整个系统均可维修,所以整个供能系统可使用更长时间。感兴趣的小伙伴,快快下载白皮书,跟igus一起乘风破浪吧!

应用案例:

海工钻机顶驱供电系统e-loop

图片

使用易格斯e-loop系统后,钻机的使用寿命明显提升,成本得到降低。除此之外,顶驱游动段电缆也没有再出现过缠结刮蹭的情况了。
e-loop 系统采用模块化设计,容易拆卸和安装,为客户拆卸、运送、下一个钻孔点快速轻松安装提供了可能性。

Akita石油钻井供电

图片

e-loop模块化拖链链节内的拉绳可减轻所有电缆的张力,并保护它们免受顶驱在系统中上下移动时产生的拉力。

Akita不仅享受到了产品可用性和维护成本降低的好处,更因为e-loop的高耐候性和坚固性,解除了他们对钻探系统在高频振动、剧烈冲击下的担心。

您已经发表过意见了!