安静,快速,更安全可靠
Jen Chen | 10 6 月, 2022
一体化拖链系统:物料搬运行业特制易格斯钢绳导引拖链系统。
GEBHARDT Intralogistics 集团在全球范围内为运输和装配系统提供综合解决方案,提供相关仓储,分拣,配送技术。为了不断完善自己的内部物流业务,为客户提供最优的系统, 这个家族企业不断投资于新技术、工艺、材料和部件(包括易格斯autoglide 5拖链系统)等各个环节。
GEBHARDT成立于1952年,由Richard和Elfriede Gebhardt在德国Kirchardt-Berwangen创建。该公司及其650名员工以精度高、质量好、灵活和具有未来前瞻眼光等特点而著称。传承到第三代,这个家族企业的整体业务集中于研发和制造内部物流系统解决方案。“我们在研发和贯彻物流流程方面有超过70年的经验。丰富宽广的经验心得使我们几乎能够提供所有相关产品及服务
——从规划设计到实现完整的内部解决方案” ,GEBHARDT 内部物流集团AS/RS产品管理主管Volker Braun这样说。另一个优势是所有部件和系统都是在Sinsheim和Pirmasens工厂 (21500平方米)内自行生产。从输送机滚筒,自动存储和检索单元到整个现代化自控物料搬运系统。
二合一方案:水平方向的供电和数据传输更方便
Sinsheim的公司总部于2016年扩大,并增加了技术和测试中心。中心中安装的仓储及输送技术包括托盘输送技术,穿梭车技术(MLS, OLPS OLS)和一个Cheetah存储和检索单元。加速度,速度和传输时间是存储和检索单元的重要参数。就传统而言, 电力传输多用滑触线系统,数据传输是通过无线传输方式实现的。为了在水平面上不使用导槽的情况下通过电缆安全传输电力和数据,易格斯已经开发了autoglide 5系统。“在Sinsheim, 我们有一个先决优势: 我们有自己的仓库彻底测试所有技术创新。当易格斯Strauch先生对我们提出autoglide 5概念时,我们觉得眼前一亮,我们看到了物流系统的更多未开发的潜力”,Volker Braun说。Christian Strauch,易格斯物流行业经理,补充说:“滑触线系统最大的问题是需要定期维护,以及用于中短行程巷道时平均单价过高。滑触线系统必须定期清洁和维护,集电器的碳刷也更容易磨损。autoglide 5是免维护的系统,而且有线比无线数据传输更安全可靠,使GEBHARDT物料搬运中水平移动供电及通讯应用更理想。
安装极其容易和快捷
autoglide 5可通过在地面上布置拉伸的钢丝绳而实现快速和便捷的安装。集动力电缆,数据电缆或介质管为一体的拖链系统可以在钢丝绳上安全走行。所能提供的电缆范围包含电缆常规样本目录及一次性定制产品目录,任何电缆产品都有igus科隆公司的全面的质量控制和功能测试。“我们在三个小时内完成了整套igus系统的安装,包括所有的电缆。而我们通常需要一天半时间来装滑触线系统,更不用说数据传输设置”, Volker Braun说。“安装的简便让我们胜出。钻四个洞,收紧绳子,盘出带电缆的拖链,连接,完工!滑触线系统意味着要打超过100多个孔,还要多安装其他必要组件,如发射器、接收器等等。autoglide 5的另一个优点是,它节省了大量计划和施工的时间。”
总结:滑触线系统最好的替代方案。
“Autoglide 5现在投入生产使用已经超过1年了,我们真的非常满意。这个系统安全,安静,易管理,真是智能仓库的理想选择方案。”Volker Braun说。Christian Strauch补充说:“这个系统给了我们一个滑触线的替代方案,或者说从价格,维护,安装和运行安全要求等角度,autoglide 5 给了中短程巷道物料搬运用户提供了一个绝无仅有的好选择”
Igus autoglide 5一览
- 单套系统传输能量,数据,介质(液体,气体)
- 节省用于单独传递数据的其他系统
- 4m/s速度
- 运行安静:63db(A) 2m/s
- 无需导槽,50%的安装行程保持畅空
- 比起传统带导槽的标准方案,节省90%以上安装时间
- 可以做成包含电缆,介质管,接插件的集成方案。
- 更少的维护和清洁要




Volker Braun:GEBHARDT AS/RS产品管理主管
Christian Strauch:igus物流行业经理