igus 为何要提供如此多的同种类不同系列电缆?
Jen Chen | 13 5 月, 2022
只要稍微浏览下chainflex产品目录,就会发现 igus 的同种类电缆包含众多不同系列。例如,仅控制电缆类别就拥有 19 种电缆系列。

这样做的目的是?
控制电缆系列包含有总屏蔽和无总屏蔽的版本。如此一来,用户就可以随时根据自己的需求选择电缆。


除了屏蔽层,我们对的材料也进行了区分,共分为 PVC、PUR 和 TPE 三大类。

适合各种应用的理想电缆
作为移动应用领域的专家,igus 供应塑料轴承和拖链系统等产品。针对后者,我们又量身定做了各类电缆。
考虑到现代化系统和机器对移动电缆有着截然不同的要求,因此,针对每个类别的电缆进一步划分系列很有必要。
另外,许多电缆被安装入拖链中以确保安全的电缆导向,其中就包含短行程和长行程的应用。不仅如此,拖链也存在各种弯曲半径。
综上所述,电缆所承受的应力要求复杂多变,更别说还受到诸如化学品、油和不同的温度等环境因素的影响。最后,即使在一个系统中,机器运转过程中的双循环次数也存在显著差异。
举例来说,一家机械工程公司的室内起重机可能每天只运行 20 次,将各种机器零件或其他负载从 A 地运送到 B 地,以此推算,其在十年内不会达到 30 万次双循环。然而,对于半导体行业的系统来说,情况则完全不同。由于这些机器的产量很高,因此在一年内即可实现几百万次的双循环。
分类
考虑到这些要求,igus 提供了多个级别的电缆。如此一来,客户就能根据各自的应用需求选择最有利的、具有最佳使用寿命的电缆。为此,我们推出了chainflex class等级分类 。利用这一工具,客户就可以根据应用要求、行程、耐油性和扭转等标准选择合适的电缆。数字越大,电缆就越好。

此外,这种电缆分类还赋予了客户更大的选择余地。例如,他们可以选择一个具有更大技术优势的解决方案。或者,如果想节省成本,他们也可以使用更便宜的方案。无论如何,客户总会在这里找到最符合其需求的解决方案。
总结
chainflex 电缆种类繁多,型号广泛,这使得为每个应用选择合适的电缆成为可能。不管是节约成本还是要实现技术进步,客户都能实现最佳性价比,而且安全有保障,更能享受 chainflex 36 个月质保承诺。
在为您的应用寻找合适的电缆吗?请致电我们,或使用我们的电缆产品搜索器,总有一款满足您的需求。