igus耐磨工程塑料齿轮:可通过打印、机加工或注塑成型工艺生产

Jen Chen | 27 12 月, 2021

igus的注塑成型工艺能够经济高效地生产免润滑齿轮。

无论是全自动咖啡机还是制动器,工程塑料齿轮可以在各种应用中实现动力传输。除了棒料机加工和增材制造外,igus现在也提供由注塑成型加工工艺制成的耐磨齿轮,尤其适用于大批量生产。用户可以选择使用igus的各种免润滑iglidur材料。

工程塑料齿轮变得越来越受欢迎,因为与钢制齿轮相比,它们无需涂抹任何润滑油,因此是完全免维护的。此外,工程塑料齿轮能实现静音运行,并大幅度地减轻自身的重量。多年来,igus一直为用户提供3D打印制成的耐磨齿轮,以及由iglidur棒料机加工制成的耐磨齿轮。为了实现经济高效的大批量生产,运动塑料专家igus现在推出了由注塑成型加工工艺制成的耐磨齿轮。“我们为用户提供了各种不同的适用于注塑成型加工工艺的材料,用以制造拥有不同特性的耐磨齿轮。”igus的iglidur齿轮业务部主管Steffen Schack解释说, “目前提供由常备库存材料xirodur B180和iglidur F制成的注塑成型齿轮,每种齿轮都有三种轮毂设计。”  xirodur B180是一种耐磨且耐用的材料,具有减振的特性。iglidur F的使用寿命也很长,适用于高温应用。另外,还有能导电的黑色工程塑料可选。

iglidur高性能工程塑料齿轮的使用寿命延长4倍

由iglidur高性能工程塑料制成的igus齿轮的使用寿命比由普通塑料制成的齿轮长得多。运动塑料专家igus在3800㎡的内部实验室中,对igus材料制成的注塑成型、3D打印和机加工齿轮进行了严格的测试。测试结果表明,由xirodur B180材料制成的注塑成型齿轮的使用寿命比POM材质的齿轮长4倍。根据配置和应用场景的不同,igus提供三种制造工艺可选:需要在几天时间内快速交付耐磨定制件时,由激光烧结材料iglidur I3制成的3D打印齿轮就是理想方案; 采用iglidur棒料进行机加工,则适用于齿轮的中小批量生产; 而使用注塑成型工艺时,可以有更多的iglidur材料选择,最重要的是可以经济高效地大批量生产特殊尺寸的产品。

更多iglidur齿轮相关的信息可查看:

https://www.igus.com.cn/info/gears

PM1021-1

除了机加工和3D打印外,igus现在也提供由注塑成型工艺制成的耐磨齿轮,适用于经济高效地大批量生产。(来源:igus GmbH)

您已经发表过意见了!