igus新开发的太阳能材料的抗紫外线性能是普通 材料的三倍
Jen Chen | 27 12 月, 2021
igus新开发的两种新型免润滑耐磨工程塑料可延长用于单轴太阳能跟踪器的轴承的使用寿命。
igus专门为单轴太阳能跟踪器的轴承座开发了两种新材料,即Solarmid和iglidur PUV。这两种新型工程塑料在2P跟踪器应用中具有极佳的耐用性,而使用这两种材质的轴承一次则可承受数小时的阳光直射。这两种材料在实际测试中表现优异,测试结果表明其抗紫外线性能是普通材料的三倍。
在世界各地的太阳能园区,越来越多的经营者选择使用可以同时从正面和背面捕获入射光的双面太阳能模块。为了给方管上的模块提供稳固的支撑,igus开发了igubal基座轴承,在此后六年多的时间里,这一可靠的解决方案已被用于数千个应用。现在,这种基座轴承已成为标配,被安装在模块后面,也因此它只能间歇性地受到阳光照射。为了进一步提高太阳能园区的利用率,越来越多的经营者将两个双面模块叠加使用,简称2P配置。因为两个模块之间会留有一定的空间用于放置轴承座,因此此处受到的紫外线辐射增加。于是,igus开发了两种耐磨工程塑料solarmid和iglidur PUV,专门用于轴承座和调心轴承。这两种材料无需润滑和维护,且耐脏污、耐灰尘,因此非常适用于太阳能行业。此外,它们还具有极佳的紫外线防护性能。
紫外线测试结果显示使用寿命延长三倍 标准塑料测试ASTM-G154结果表明,经过2000小时的极端紫外线辐射后,新材料的弯曲性能仅改变5%。相比之下,太阳能行业此前所用材料在同等条件下的弯曲性能变化达14%。”测试表明,我们的新太阳能材料开发很成功,使用 新材料的太阳能跟踪器将更加耐用,更加可靠。”igus可再生能源行业业务主管Richard Won说,“有了solarmid和iglidur PUV这两种新材料,我们能够为公用事业规模的项目提供定制的轴承解决方案。新材料的抗紫外线性能极佳,这也将大大减少维护工作。”

igus为igubal轴承座开发了solarmid和iglidur PUV两种新材料,它们的抗紫外线性能极佳,尤其适用于双面太阳能模块。(来源:igus GmbH)